電子ブック

クラウドPLMで自動車開発を効率化

最先端の製品開発で、要件を満たしながら納期を守り、効率を向上

自動車の組立ラインで部品を車体に溶接するロボットアーム。

複雑な自動車開発プロジェクトの要件を満たしながら納期を守るうえで、サポートが必要ですか?メールやスプレッドシートなどの従来型ツールを使用していると、情報がサイロ化して、コストのかかるエラーにつながる可能性があります。

クラウドベースのPLMは、製品ライフサイクル全体を通してチームとデータをつなぐ最新のソリューションを提供します。信頼できる唯一の情報源を使用して、コミュニケーションを効率化し、全員が最新の情報を入手できるようにします。このためユーザーは、納期を守りながら、製品の品質と開発の効率を高めることができます。

電子ブックをダウンロードして、PLMソリューションが自動車エンジニアリングの課題解決にどのように役立つのかご覧ください。

複雑な要件を満たしながら納期を守るという課題

最先端の自動車技術を開発しながら、増え続ける機能の要求に悩まされる状況を想像してみてください。

今日の自動車は、自動運転機能から精巧な電動ドライブトレインまで、複雑な機能にあふれています。こうした進化にともなって、開発チームは、無数の難しい要件への対応を迫られています。

最近の調査によると、自動車企業の53%がこうした難しい要件を満たすのに苦労しており、45%はスケジュールを守るのに困難を感じていることがわかりました。

厳しい納期を守りながら革新的な機能を提供しなければならないという絶え間ないプレッシャーは、今日の自動車エンジニアリング環境における大きな課題です。

PLMで要件、BOM、プロジェクト管理を効率化する方法

複雑な要件、部品表 (BOM)、プロジェクト・スケジュールを管理する作業は、すぐに混乱に陥る可能性があります。その解決策は、「一元管理されたシステム」にあります。PLMは、単に要件を管理するだけではありません。開発プロセス全体を通して要件を追跡し、予定どおりに達成できるようにします。

またPLMは、電気CADや機械CADなどのさまざまなエンジニアリング領域からデータを取り込んだ、複合領域をまたぐBOMに対応します。これにより、情報のサイロ化が解消して、誰もが最新のコンポーネントや材料にアクセスできるようになります。

さらにPLMは、プロジェクト管理ツールとシームレスに統合して、プロジェクトのステータスをリアルタイムに更新し、タスク完了の明確なビューを提供します。

PLMを使えば、ユーザーはデータ処理の煩わしさから解放され、最も重要なこと、つまり最先端の自動車機能の開発に集中することができます。

クラウドPLMが高度な自動車開発に最適である理由

従来型のPLMソリューションは、面倒なセットアップに時間がかかり、今日の自動車業界の高速な開発サイクルに対応することができません。クラウドベースのPLMは、自動車企業が必要な俊敏性を提供します。

すぐにアクセスでき、最小限のITサポートしか必要としないため、ユーザーはすぐに作業を開始できます。またSaaS PLMには、業界のベストプラクティスがあらかじめ設定されているため、ユーザーは、時間のかかるカスタマイズ・プロセスなしで、実証済みの手法を活用できます。

さらに、クラウドベースの統合により、PLMシステムを他の重要なソフトウェアに容易に接続して、組織全体でシームレスな情報の流れを確保することも可能です。

この電子ブックをぜひダウンロードしてご覧ください。複雑なITインフラストラクチャを管理する作業ではなく、画期的な自動車機能を開発するという、本当に重要な作業に集中できるシステムを構築しましょう。

共有

関連情報