電子ブック

造船におけるエンジニアリング時間の浪費をなくす

PLMソリューションを使用してエンジニアの能力を高め、時間の浪費をなくし、複雑な船舶開発を最適化する方法を見つけましょう

紺色の背景に、輸送船と、その横に緑色のワイヤーフレームのデジタルツインが並んでいるコンピューター・レンダリング。

規制の厳格化、新技術、世界経済の要求を背景に造船の複雑化が進むなか、エンジニアリング・チームには大きなプレッシャーがかかっています。造船企業など、複雑な製品を製造する企業の10社中9社近くが、「エンジニアリングの生産性低下により多額のビジネスコストが発生している」と報告しています。

これは、納期の遅延、コストの上昇、イノベーションの減少、競争力の低下につながります。

このレポートでは、造船におけるエンジニアリング時間の浪費がもたらす影響を深く掘り下げ、クラウドベースの製品ライフサイクル管理 (PLM) ソリューションでエンジニアを支援し、こうした障害を排除して、複雑な船舶開発を最適化する方法を探ります。

この無料レポートをダウンロードして、PLMがどのようにデータの一元化、プロセスの合理化、コラボレーションの促進を実現して浪費した時間を取り戻し、エンジニアの能力を高めてビジネスを前進させるのかご確認ください。

造船でエンジニアリングの生産性が低下する最大の原因

造船市場のリーダーになる競争を勝ち抜くには、イノベーション、品質、納期厳守を実現できるかどうかにかかっています。ところが、物言わぬ敵が潜んでいます。それは「エンジニアリング時間の浪費」です。付加価値のない作業が、貴社の最も重要な資産であるエンジニアから貴重な時間を奪っています。

浪費した時間を取り戻し、その時間を、次の設計を完璧にするための作業に使えたら、どれほど効果的でしょうか。

単調な作業、手動のプロセス、絶え間ない中断、アクセスできないデータサイロ、といった問題を解決することで、エンジニアが本当に重要な作業に集中できるようにすれば、その造船所は業界の最前線に立つことができます。

クラウドベースのPLMを使えば、造船企業はエンジニアリング時間の浪費をなくせます。

PLMは、データアクセスを一元化して管理することで、情報を検索する無駄な時間をなくします。「信頼できる唯一の情報源」を確立して、誰もが最新のアップデートにアクセスできるようにすれば、エラーややり直しも減ります。自動化されたワークフローにより、手動プロセスが合理化され、エンジニアはより価値の高い作業に専念できるようになります。

コラボレーションも進みます。PLMは、さまざまなチームや外部パートナーとのシームレスなコミュニケーションを促進し、混乱を最小限に抑え、全員が同じ認識を持って作業できるようにします。

無料のレポートをダウンロードし、クラウドベースのPLMを使用して、船舶の設計と建造に革命を起こし、エンジニアがイノベーションを推進できるようにする方法をご確認ください。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.