電子ブック

機器製造の最新化 – 改修してIoTに対応

読書時間:20分
シーメンスInsights Hubで、ブラウンフィールドをインダストリアルIoTに接続

古い製造装置をクラウド型インダストリアルIoT(モノのインターネット)システムに接続させることは大がかりな作業であり、複雑すぎて不可能に思えることさえあります。しかし近年、複数の要因により、既存の設備投資を活用したいと考える企業が、機器製造を最新化する手段にアクセスしやすくなっています。

この短い電子ブック読むと、工場を最新化して、IoTをすぐに使えるツールに接続することがいかに簡単かが分かります。

IoTの課題と解決策

老朽化した資産を抱える既存の製造施設を最新化するプロセスではさまざまな課題が発生するため、IoTプロジェクト全体の80%が実装段階で頓挫しています。複数の機械を一か所に接続させるには、セキュリティの懸念、古いセンサーや切断された製品ラインの扱いなど、克服しなければならないハードルがいくつかあります。

シーメンスのソリューションは、こうしたハードルを乗り越えることを目的に開発されています。シーメンスの提供するインダストリアルIoT-as-a-Serviceソリューション、Insights Hubは、点在する古い機械を非常に柔軟かつ安全に接続するという難題を解決します。

IoT-as-a-Serviceでブラウンフィールド工場を接続

新しい施設を建設する代わりに、ブラウンフィールド製造工場を改修すれば、メーカーにとっては数百万ドルものコスト削減につながります。Insights HubのインダストリアルIoT-as-a-Serviceソリューションは、ブラウンフィールドを接続するために必要な機能を提供します。次のような機能です。

  • 幅広いプロトコルへの対応
  • 暗号化データの双方向通信
  • エッジならびにクラウド上でのデータ変換と解析
  • すぐに導入して使えるアプリケーションとソリューション

IoTに対応 – Insights Hubを実装

高度なアナリティクスとAIを駆使するInsights Hubは、データを活用してクラウドでIoTソリューションを強化するとともに、オペレーションを最適化して高品質の製品を開発し、ビジネスモデルを刷新します。Insights Hubは場所も手法も問いません。AWS、Azure、Alibaba Cloudなどのいわゆるハイパースケーラーと呼ばれる大規模事業者のパブリック・クラウドにも、専用仮想クラウドや専用ローカル・クラウドにも(Siemens-IBM-Red Hatターンキー・ソリューションを使用)、さらにはハイブリッド・クラウド環境にも展開できます。

この電子ブックを読むと、Insights Hubを実装して施設をすばやくIoT対応に変える方法が分かります。

共有

関連情報