電子ブック

マルチドメインBOM (部品表) 管理の生産性に関する課題を克服

読書時間:25分
マルチドメインBOM (部品表) 管理の生産性に関する課題を克服

製品と開発プロセスが複雑化する市場環境にあって、設計情報は安全かつ使いやすい方法で格納されなくてはなりません。しかし、このタスクが管理上の重荷になっているアプリケーションがほとんどであり、結果的にエンジニアや設計者がイノベーションに費やす時間を大きく損ねています。こうした状況では、マルチドメインBOMを高精度に管理しつつ、設計で創造力を発揮することはまず不可能です。 


設計作業とBOM管理連携の時間を無駄にする危ない5大要因

最近の調査によると、産業エンジニアの時間の平均15% (場合によっては25%) が付加価値のないデータ管理のために費やされています。BOM管理連携の時間を無駄にする5大要因は何でしょうか。

  • データの検索と再利用ができない
  • CAD設計データが逸失した
  • 他部門にデータを準備を頼まれた
  • 複雑性を管理しなければならない
  • 変更管理

プレッシャーを克服するマルチドメインBOM管理

スマート製品は高いカスタマイズ要求、製品ライフサイクルの短縮、動的なサプライチェーンのために設計そのものが複雑化し、非効率でエラーの多いプロセスになっています。一方、世界規模で展開される協業環境では、設計変更を全員に周知、調整し、マルチドメインBOMを管理するために非常に多くの時間と工数が費やされています。これに失敗すると、時間、労力、コストの多くが無駄になります。

非生産的なBOM管理作業の時間を25%短縮

その無駄な時間を技術者に返すことができたら、どうでしょうか?これこそが業界トップの企業が行っていることです。当社の調査では、高品質で革新的な製品を迅速かつ効率的に設計する優良企業は、非生産的なデータとBOM管理作業の時間を25%短縮していることが明らかになりました。

優れた企業がいかに時間の無駄を回避し、何を実践しているのか、興味があればぜひこの無料の電子ブックをダウンロードしてください。生産性を高める方法がここにあります。

何よりも重要なことは、CAD (コンピュータ支援設計) を活用することで非生産的な時間の無駄を減らすことです。

目標達成に役立つ無料の電子ブックをご用意しました。設計時間の無駄を招く危険な5大理由を回避する方法を紹介しています。

共有

関連情報