電子ブック
クラウド型CADでエンジニアリング投資の価値を高める
クラウド型CADを使用して、不十分なコラボレーションにより浪費された数百万ドルを回収
クラウド型CADが解決策になります。優良企業は、すでにクラウドを活用して、コラボレーションの改善、ワークフローの合理化、効率の向上を実現しています。
クラウド型CADを使用してエンジニアリングROIを改善し、収益性を高める方法をご確認ください。調査の全文をダウンロードしてください。
目に見えないエンジニアリング・コスト: 不十分なコラボレーションにより、数百万ドルが浪費されている
エンジニアの無駄な時間のほぼ半分、つまり年間23,163ドル (エンジニア1人あたり平均) を取り戻せるとしたらどうでしょうか。不十分なコラボレーションによって発生する、この目に見えないコストは、エンジニアリング投資の価値を大きく損なう可能性があります。 この調査では、エンジニアリング・チームの実に99%がコラボレーションの問題に悩まされており、データの検索、競合の解決、非生産的な会議への出席に時間を浪費していることが明らかになりました。こうした非効率性は、多くの企業では数百万ドルの損失につながります。
クラウドで優良企業になる
優良企業はクラウドを活用してコラボレーションの課題を克服し、エンジニアに力を与えています。ニーズに適応する使いやすいツール、堅牢なコラボレーション機能によるリアルタイムの対話に重点を置き、ローカルでのソフトウェア・メンテナンスの必要性を排除してIT部門の負担を軽減しています。
クラウド型CADを導入することで、優良企業を真似て、同様の成功を収めることができます。調査の全文をダウンロードして、具体的な戦略とクラウド・ソリューションがエンジニアリング目標の達成にどのように役立つのかをご確認ください。