電子ブック

How-To ガイド: 設計リリースとエンジニアリング設計レビューを加速させる方法

エンジニアリング設計レビューのプロセスには、多くの人が関わって最終設計を確定させる必要があり、長い時間がかかります。PLMソフトウェアによって、このプロセスを短縮できます。

製品の複雑化が進む現在、多くの企業が設計リリースの期日に間に合わせることに苦心しています。

このLifecycle Insightsによる電子ブック『設計リリースを迅速化する方法』は、どうやって以下を実現するかを紹介しています。

  • 製品の設計要件に関し、信頼できる唯一の情報源を構築
  • 設計のアップデートやレビューを一括して管理
  • 手作業を自動化し、設計プロセスを合理化
  • 設計ドキュメントへの簡単で安全なアクセス

エンジニアリング設計レビューを迅速化しながら、エラーを削減する方法をご確認ください。

設計レビュープロセスを改善し、設計リリース期日を守る

複数のエンジニアリング領域が連携してエンジニアリング設計レビューを進める必要があるため、設計リリース期日に間に合わせることが、ますます困難です。

通常の設計リリースのプロセスにおいて、エンジニアは必要な関係者とコラボレーションしながら、優れた製品設計を完成させます。その後、下流オペレーション部門がその最終設計を使って、オペレーションの計画を作成します。

ところが、この複雑な反復設計プロセスは領域をまたぐやり取りが多く発生するため、期日やスケジュールの遅れを招きがちです。

適切な製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアに投資した企業は、市場投入期間を短縮し、ブランドや顧客サービスの評価を高め、利益率が増加する方法を見つけています。

設計レビューで達成すべきこと

大部分の企業は、設計を確定してリリースする前に、複数回のレビューを行うことを定めています。レビューがうまくいくためには、最新の正確な要件であることが必要です。

複数回の設計レビューによって、最終的に改善された設計が規制要件を満たしているだけでなく、顧客の意見も反映させたものになります。

先進的なPLMソフトウェアは、CADファイルや、コミュニケーション、要件が1か所にまとまった、信頼できる唯一の情報源を提供し、設計レビューの成功を容易にします。

また、レビューに関係する一部のタスクを自動化することで、エンジニアリング設計レビューのプロセスをさらに迅速化します。

設計リリースにデジタルツインを活用すべき理由

スマート・コネクテッド製品の増加に伴い、設計関係者の数も領域も増え続けています。

それぞれの領域に独自の要件があるため、製品設計プロセス全体がさらに複雑かつ時間がかかるものになっています。

製品の包括的なデジタルツインを使用する最新のPLMソフトウェアは、すべての設計領域を考慮し、このプロセスを合理化します。

デジタルツインを使用することで、共通のデジタル・スレッドを介して、すべての領域が明確な製品定義に簡単にアクセスできます。

その結果、エンジニアリング設計レビューのプロセスが迅速化し、設計リリース期日に間に合うようになります。

どこからでもエンジニアリング設計レビューが可能なSaaS PLMソリューション

クラウドベースのSaaS (Software-as-a-Service) PLMは、大企業だけでなく中小企業にもソリューションを提供し、次のようなメリットをもたらします。

  • 効率性: 特定のニーズを満たすように調整されたソリューション
  • 生産性: 会社のワークフローに関する深い理解
  • 高速実装: ブラウザを介した即時アクセス
  • 総所有コストを分散: サブスクリプションなら、高額な先行技術投資は不要
  • コラボレーションの拡張: 社内外の関係者によるインプットが可能
  • セキュリティ: 知的財産の安全性を維持

SaaS PLMソリューションを導入すると、製品設計プロセスの関係者全員が必要なドキュメントやデータに、いつでもどこでもアクセスできます。

クラウドSaaS PLMソフトウェアの無償評価版

PLMソフトウェアTeamcenter Xを無償でお試しいただけます。無償評価版に登録して、素早くコスト効率よく使い始められ、設計リリースを迅速化して、市場投入期間を短縮できることを体感してください。


共有

関連情報

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.