電子ブック

クラウドネイティブの設計ツールでエネルギーの未来を作り出す

コラボレーションやイノベーションの鍵はクラウドネイティブ設計

数人がコンピュータを使用して作業している部屋で、青い背景に電気系統図が表示されたビデオウォールを立ったまま見ている2人の女性。

IoTと電気機械の統合が製品を急激に複雑化させる中、従来の電気設計手法では現状への対応が難しくなっています。クラウドネイティブな電気CADソフトウェアはパラダイム・シフトの立役者であり、エンジニア間の分断を軽減し、複雑なシステムを最適化して、時間やコストを大幅に削減します。

電気設計の未来に備えましょう。こちらの電子ブックをダウンロードして、シーメンスのソリューションが提供するクラウドネイティブの力を活用し、新たなバッテリー技術環境に適応する方法をご覧ください。

中小企業向けクラウドネイティブCADツールのメリット

デスクトップのテザリングやサイロ化されたデータに頼る時代は過去になりつつあります。クラウドネイティブな電気CADソフトウェアを使用すれば、中小企業は進化し続ける電気設計環境に自信を持って俊敏に対応できます。クラウドネイティブなCADは利便性を提供するだけでなく、潜在的な価値を引き出します。コラボレーションの強化は設計イノベーションを促進し、スマート機能は人件費を削減して、プロジェクトの完了を加速させます。

予算ではなく学習曲線を克服する: クラウドネイティブなCADで生産性をすばやく実現

中小企業の敏捷性は成果をどれだけ短期間で達成できるかにかかっています。新しいソフトウェアの習得に時間をかけている暇はありません。クラウドネイティブの電気CADは、学習曲線を大幅に短縮し、エンジニアが生産性を速やかに向上できるようにします。手間のかかるインストールや互換性問題に苦慮する必要はありません。直感的なインターフェースと使い慣れたワークフローを使用し、負担を感じることなく、チーム環境の一部に取り込むことができます。

クラウドネイティブな電気CADを選択すれば、チームはソフトウェア・マニュアルに取り組む代わりに、課題に取り組むことができます。こちらの電子ブックをダウンロードして、社内設計の加速化、コスト削減、市場拡大を実現する方法をご覧ください。

共有

関連情報

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.