アナリスト・レポート

リスクの高い水力発電を建設可能な現実に変える

バーチャルエンジニアリングを活用して、リスクの高いコンセプトが実証済みの設計になった経緯をご覧ください。

ペルトン水車ランナー

エンジニアリングコンサルティング企業のMechanical Solutions Inc.は、極限の圧力・高温環境下での運転が可能で、キャビテーションや疲労のリスク増大に対処できる深層貯水池用ペルトン水車の設計を必要としていました。

このケーススタディをダウンロードして、同社がSimcenter STAR-CCM+ CFDソフトウェアを使用して以下のことをどのように行ったかをご覧ください。

  • 複数のプロトタイプを作成する必要がなくなると同時に、設計をシミュレートすることで時間を節約し、コストを削減できます
  • モデルの修正時間を2日から半日に短縮し、75%削減
  • 継続的なメンテナンスコストを最小限に抑える

完全仮想ワークフローへの移行により、Mechanical Solutionsがどのように流体挙動と構造挙動の両方を1つの環境でシミュレートできるようになったかをご覧ください。 その結果、実証実験を1回のみ必要とする検証済み設計が実現し、財務的・技術的リスクが軽減され、利害関係者は自信を持って前に進めることができました。

共有