White paper

Guida alla creazione della fabbrica intelligente per le PMI manifatturiere

Guida alla creazione di una fabbrica intelligente per i produttori

Tra i vari termini in uso oggi nel settore manifatturiero, il concetto di “fabbrica intelligente” (Smart Factory) o “fabbrica del futuro” (Factory of the Future) spicca in modo particolare. In questo white paper, che vede la partecipazione di esperti di Siemens Digital Industries Software, spiegheremo il significato del termine, esamineremo le considerazioni chiave per comprenderne il valore ed esploreremo alcune importanti indicazioni per le piccole e medie imprese (PMI) per trarre vantaggio da queste tecnologie.

Realizzare la fabbrica del futuro con un digital twin

Il digital twin è una rappresentazione virtuale di un oggetto o di un sistema fisico. Viene creato utilizzando dati provenienti da sensori, modelli di progettazione assistita da computer (CAD) e altre fonti per creare una simulazione dettagliata e in tempo reale dell'oggetto o del sistema. Nel settore manifatturiero, un digital twin può aiutare a ottimizzare i processi e a identificare potenziali problemi prima che si verifichino.

Ad esempio, come ha ricordato Garg, il digital twin di una fabbrica potrebbe essere utilizzato per simulare e testare diversi scenari di produzione, consentendo ai produttori di identificare colli di bottiglia e inefficienze prima che si verifichino nel mondo reale. I digital twin possono essere utilizzati anche per monitorare e controllare le prestazioni di un oggetto o di un sistema fisico.

Il software di simulazione viene utilizzato da molti anni nel settore manifatturiero per applicazioni quali la programmazione di robot, la progettazione di prodotti e la programmazione di percorsi utensile CNC. Ma i progressi nella potenza di calcolo e nell'accesso ai dati hanno migliorato notevolmente il valore e la qualità delle simulazioni al punto che, secondo Garg, è possibile simulare persino il processo di commissioning di una macchina in officina. È possibile simulare ogni fase di un processo, evitando costi come arresti di linea ed errori.

I vantaggi di un approccio produttivo flessibile

Una fabbrica intelligente è un impianto di produzione che si avvale di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e i digital twin insieme all’IoT, per migliorare l'efficienza e la produttività. In una fabbrica intelligente, le macchine e le altre apparecchiature sono collegate tra loro e ad una rete centrale, abilitando una comunicazione e una comunicazione dei dati in tempo reale. Ciò consente alla fabbrica di rispondere rapidamente alle modifiche e alle richieste dei clienti. Le fabbriche intelligenti incorporano anche tecnologie di automazione e robotica per eseguire attività in modo più preciso, coerente ed efficiente di quanto potrebbero fare gli esseri umani. “Il costo della rottura di uno strumento virtuale è pari a zero, mentre il costo di un guasto dell'utensile sulla macchina è piuttosto elevato”, afferma Rahul Garg.

IoT industriale e manutenzione predittiva

Uno dei problemi che i produttori devono affrontare quando iniziano a raccogliere i dati provenienti dal monitoraggio delle apparecchiature è cosa farne esattamente. I sistemi di acquisizioni dati ad alta frequenza, come le letture delle vibrazioni o della temperatura, possono rapidamente accumulare enormi quantità di dati digitali. Ma senza gli strumenti e le strategie per analizzarli, tali volumi di dati sono inutili e possono addirittura diventare un ostacolo.

La fabbrica intelligente consente un’acquisizione intelligente dei dati. Un sensore può segnalare l’aumento delle vibrazioni in un alloggiamento del motore, ma è l'analisi intelligente a indicare quale cuscinetto deve essere sostituito. Questa è la differenza tra la raccolta dei dati e la loro fruizione.

Condividi