White paper

Transform electrical change management with advanced collaboration capabilities

Tempo di lettura: {minutes} minuti
Enhanced collaboration features improves change management processes by providing structured and traceable communication.

Rapid growth in E/E systems complexity is driving automotive manufacturers to rethink how they develop new vehicles. The sheer number of E/E and software components in a modern vehicle can be overwhelming to engineering teams as they try to implement and optimize various subsystems. As engineering teams confront these new challenges, they are often hampered by inadequate tools and processes that fail to help simplify the engineering task at hand. This is particularly true during the management of design changes. The addition of enhanced collaboration features into the design environment improves change management processes by providing structured and traceable communications between engineers.

Persistent challenges of change management & how collaboration capabilities help

New collaboration capabilities enhance the pre-existing automation and continuous digital thread and help engineers identify, propagate, implement, and track design changes, all directly within the engineering environment. These additions include four primary functionalities within the design environment with integrated and configurable notifications to ensure the right team members are brought into the design at the right times.

Condividi

Risorse correlate

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati
E-book

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Leggi l’eBook per conoscere le best practice di gestione dei dati di prodotto adottate dalle aziende leader che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna
E-book

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

Scopri come le aziende leader dello sviluppo prodotto hanno risolto le principali sfide del settore - Soddisfare i requisiti di prodotto (53%) e rispettare i tempi di consegna (45%) - con le cinque strategie illustrate in ...

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento
Analyst Report

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento

Scopri in che modo il software di gestione del ciclo di vita del prodotto si ripaga da solo migliorando le prestazioni di progettazione e ingegneria. Misura il ritorno sull'investimento della gestione PLM.