White paper

Verso una riduzione significativa del rumore dei velivoli

Verso una riduzione significativa del rumore dei velivoli

Oggi, l’industria aeronautica è soggetta a normative sempre più severe in materia di riduzione del rumore dei velivoli. I produttori, inoltre, cercano soluzioni efficienti per ottimizzare il comfort all’interno della cabina. Con l'avvento della mobilità aerea urbana (UAM) e dei veicoli a decollo e atterraggio verticali (VTOL, Vertical Take-Off and Landing), i produttori devono proporre soluzioni efficaci per ridurre l'inquinamento acustico degli aeromobili e minimizzare il disturbo nelle aree densamente popolate. I team di ingegneri devono risolvere in modo efficiente i problemi correlati al rumore, nonché sviluppare velivoli più silenziosi, senza compromettere gli obiettivi di peso e prestazioni. Ma come ridurre in modo considerevole il rumore degli aerei? Il white paper illustra diverse tecniche innovative che aiutano gli ingegneri a ottimizzare la progettazione acustica dei velivoli.


Scopri come avvalerti di strumenti innovativi per ridurre il rumore degli aerei, senza comprometterne le prestazioni

I team di ingegneri devono gestire una serie di problematiche relative all’acustica nelle diverse fasi di progettazione e sviluppo degli aeromobili. Scopri alcune tecniche innovative per gestire ed eliminare i problemi legati al rumore, e apprendi come e quando utilizzarle. Il presente white paper risponde a domande quali:

  • Come raggiungere gli obiettivi in materia di rumore del velivolo in fase di crociera secondo le normative vigenti
  • Come facilitare le misurazioni del rumore del velivolo in volo, in modo da comprenderne al meglio le prestazioni acustiche
  • Come ottimizzare il comfort della cabina attraverso la progettazione del suono
  • Come individuare in modo rapido e preciso l'origine del disturbo
  • Come agire sulla causa principale del rumore e sulla sua propagazione ai livelli sonori inferiori
  • Come selezionare componenti e materiali appropriati per ridurre i livelli di rumore

L’importanza di ottimizzare il comfort della cabina del velivolo

L'ingegneria relativa al comfort si occupa in modo particolare del comfort termico e acustico all’interno della cabina, determinando le sensazioni che il pilota, l'equipaggio e i passeggeri provano a bordo dell'aereo. La progettazione acustica degli interni è un elemento importante del comfort. L’obiettivo dei produttori di aeromobili non riguarda solo la riduzione dei livelli di rumore all'interno della cabina, ma anche la progettazione di ambienti che siano acusticamente piacevoli.

Leggi l’articolo e scopri come gli ingegneri possono modellare l’acustica della cabina in funzione del comfort: “L’importanza del comfort all’interno della cabina

Ottimizza le prestazioni in termini di rumore degli aerei con test efficienti di aeroacustica nella galleria del vento

I rumori della struttura dell’aeromobile, generati da carrello d’atterraggio, flap, slat o da altri dispositivi di ipersostentazione (High-Lift Devices), contribuiscono in modo significativo alle emissioni acustiche dei velivoli, specialmente durante le fasi di avvicinamento al suolo e atterraggio. Per ridurre al minimo l'inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, gli ingegneri devono valutare e ottimizzare le prestazioni acustiche dei concept e dei modelli di velivoli, già dalle prime fasi di sviluppo.

I test nella galleria del vento sono efficaci per validare i modelli di previsione prima che l'aereo possa volare, ma sono costosi e richiedono lunghi tempi di preparazione. Simcenter supporta gli ingegneri che si occupano di aeroacustica, offrendo loro soluzioni per effettuare test altamente efficienti nella galleria del vento.

Leggi l'articolo del blog di Simcenter “Test efficienti nella galleria del vento per l’industria aerospaziale

Aircraft noise reduction technology

Engineering teams must tackle a variety of acoustic problems at different stages of aircraft design and development. Discover innovative aircraft noise reduction technology and techniques to help tackle and suppress noise issues – and learn when and how to deploy them.

Aircraft noise certification

Standards for aircraft noise certification are evolving. Regulation is becoming more stringent to ensure the latest available noise reduction technology is incorporated into aircraft design to reduce the environmental impact. Read this white paper for details.

Cabin comfort engineering is also a major consideration in aircraft development. Cabin comfort engineering addresses two aspects: acoustic and thermal comfort. It determines how well the pilot, the crew and the passengers feel aboard the aircraft. Interior acoustic design is an important element of comfort. Aircraft manufacturers not only aim at reducing the noise levels inside the cabin but also seek to design an environment that is acoustically pleasant to the human ear.

Efficient aircraft noise operational measurements

Operation measurements to troubleshoot noise issues or assess the efficiency of noise control measures should be carefully planned and executed, since flight testing typically involves high costs. For example, it is important to use flexible measurement techniques that allow you to capture the relevant phenomena and get rapid insights into cabin acoustics.

Learn how Simcenter hardware and software testing solutions provide a complete and scalable acoustic engineering solution for aircraft noise for essential insight into the development of quieter and more efficient military and commercial aircraft.

Sources of aircraft noise

Our latest technological solutions enable aircraft manufacturers to identify and mitigate sources of aircraft noise to develop quieter, greener and more comfortable products. Using state-of-the-art technologies, including array-based sound source localization and transfer path analysis, you’ll gain a deep understanding of the noise generation mechanisms and the ability to efficiently design noise control measures.

Condividi

Risorse correlate

Guida alla produzione digitale nelle officine per i dirigenti
E-book

Guida alla produzione digitale nelle officine per i dirigenti

Scopri in che modo i dirigenti trasformano il proprio business grazie alla produzione digitale, ottenendo numerosi vantaggi tra cui riduzione dei rischi, speed-to-market superiore, aumento dei margini e un migliore posizionamento.

Innovazione nella produzione dei prodotti di bellezza e cosmesi con la gestione integrata dei progetti
E-book

Innovazione nella produzione dei prodotti di bellezza e cosmesi con la gestione integrata dei progetti

esplora i vantaggi dell'applicazione della gestione integrata del programma e del ciclo di vita per aiutarti a lanciare i tuoi prodotti sul mercato più velocemente.