Video

TITAN Haptics vince il concorso ed entra a far parte di VentureLAB

Tempo di visione stimato: 1 minuti

Nel mese di giugno 2021, Siemens ha sponsorizzato HardTech, la prima conferenza di VentureLAB incentrata sulla tecnologia hardware. La conferenza ha ospitato il concorso HardTech, nell'ambito del quale 8 startup sono state invitate a presentare le loro soluzioni basate su semiconduttori a leader del settore, investitori, governo e media per provare a vincere 100.000 dollari in contanti e premi. Oltre a sponsorizzare la conferenza, Siemens ha fornito gratuitamente al vincitore del concorso il Siemens Startup Package.

Tim Szeto e il suo team di TITAN Haptics hanno vinto con i loro motori aptici avanzati per smartphone, console e dispositivi touchscreen.

Cos'è VentureLab?

VentureLAB è una comunità di riferimento leader a livello mondiale per le aziende che producono tecnologie hardware e software aziendali, guidata da imprenditori esperti e leader aziendali con decenni di esperienza nel settore. Le nostre iniziative incentrate sulla raccolta di capitali, sulla fidelizzazione dei talenti, sulla commercializzazione della tecnologia e dell'IP e sull'acquisizione di clienti hanno permesso a migliaia di aziende di creare oltre 4.000 posti di lavoro e di raccogliere più di 200 milioni di dollari in capitale di investimento. In VentureLab, promuoviamo lo sviluppo dei principali colossi canadesi della tecnologia presenti in tutto il mondo, che realizzano soluzioni scalabili per i mercati globali.

Informazioni su TITAN Haptics

L'obiettivo di TITAN Haptics è rendere il feedback tattile ad alta definizione accessibile e facile da implementare per i produttori di hardware, giochi AR/VR e schermi tattili. La realizzazione di tecnologie aptiche ad alta definizione è una sfida che molte aziende stanno affrontando, quindi è richiesto un impegno dedicato. L'obiettivo è sviluppare una tecnologia che consenta di integrare facilmente il feedback nei dispositivi.

Condividi

Risorse correlate