Business case per il PLM SaaS basato sul cloud
Una piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) basata sul cloud consente l'accesso da remoto alle applicazioni. Come risultato della maggiore disponibilità, i produttori hanno aggiornato le loro soluzioni PLM al SaaS. Tuttavia, inizialmente può essere difficile comprendere appieno i vantaggi di un PLM SaaS basato sul cloud.
Scarica l’eBook per scoprire come identificare la migliore soluzione PLM per la tua struttura in base ai requisiti di accessibilità, costo, flessibilità, utilizzo e sicurezza.
Come creare una soluzione PLM SaaS
Con una soluzione PLM SaaS basata su cloud, il fornitore della soluzione installa, mantiene e aggiorna la soluzione PLM su datacenter cloud. Il produttore non è responsabile dell'installazione, della gestione o degli aggiornamenti del software.
Con il PLM SaaS, i team possono aggiungere funzionalità per brevi periodi di tempo e pagare per la capacità extra solo quando viene utilizzata. Questa flessibilità garantisce alle aziende la possibilità di iniziare in piccolo, accedendo e pagando solo le funzionalità di cui gli utenti hanno veramente bisogno. In questo modo si evita di pagare ingenti costi iniziali per funzionalità che i produttori potrebbero non utilizzare mai.
Soluzioni software PLM on-premise vs. servizi cloud
Le soluzioni PLM sono classificate come on-premise, cloud o SaaS in base alla loro accessibilità. L'accessibilità ne determina l'idoneità.
Con un modello cloud gestito dal cliente, il datacenter è gestito da un cloud provider. Con una soluzione PLM SaaS, il fornitore della soluzione installa, mantiene e aggiorna la soluzione PLM su datacenter cloud, liberando il produttore dalla gestione del software e degli aggiornamenti.
Scarica l’eBook per saperne di più sulle categorie e sulle caratteristiche delle soluzioni PLM disponibili oggi sul mercato.
Alleggerire il lavoro ai team IT
Oltre agli investimenti iniziali, i produttori devono considerare anche i costi IT. Garantire il corretto funzionamento della soluzione PLM on-premise o cloud gestita dal cliente potrebbe richiedere grossi investimenti di capitale, soprattutto in assenza di uno staff IT dedicato. Il fornitore è tenuto a mantenere il software aggiornato e a creare soluzioni per ogni potenziale problema. I produttori devono tenere conto del tempo necessario per implementare la soluzione una volta acquisita. Il personale IT deve gestire da solo importanti attività operative del PLM, il che può sovraccaricare rapidamente il team. In base alle risorse IT, il tempo di implementazione iniziale può durare molti giorni, se non settimane.
Un fornitore di soluzioni PLM SaaS gestisce l'hardware, la messa a punto della soluzione e l'infrastruttura di rete. In questo modo, si riduce al minimo la necessità di dedicare risorse preziose alla gestione di queste funzioni.
Raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale con il PLM SaaS
I produttori dovrebbero adottare soluzioni PLM SaaS per affrontare queste sfide e raggiungere i loro obiettivi di digitalizzazione. Queste soluzioni vengono adottate per numerosi motivi, tra cui:
I modelli PLM SaaS hanno costi iniziali inferiori rispetto ai modelli PLM on-premise e cloud gestiti dal cliente
Il PLM SaaS offre un accesso rapido, flessibile e semplice agli stakeholder distanti, con tempi di avviamento minimi.
La probabilità di furto di dati e di malware che compromettono lo sviluppo del prodotto è molto minore rispetto al PLM on-premise
Le soluzioni PLM SaaS sono aggiornate ogni due settimane e tutti gli aggiornamenti vengono eseguiti automaticamente dal fornitore della soluzione.
Un'azienda può aggiungere appaltatori, consulenti o fornitori su base temporanea senza alcun impegno permanente.
Un fornitore di soluzioni PLM SaaS gestisce l'hardware, la messa a punto della soluzione e l'infrastruttura di rete