Il ruolo di simulazione e test nello sviluppo prodotto e il ROI della trasformazione digitale
Simulazione e test nello sviluppo prodotto: i vantaggi della trasformazione digitale
Oggi molte aziende si avvalgono della simulazione e dei test per rispondere a queste domande sullo sviluppo dei prodotti. Come valuti la posizione della tua azienda rispetto alle altre?
Leggi l’eBook di Lifecycle Insights, basato sui risultati di una ricerca, per conoscere il ruolo della simulazione e dei test per l’ottimizzazione dei processi di sviluppo e produzione dei prodotti. Leggi le risposte a domande chiave quali: come stanno procedendo le aziende leader con i loro obiettivi di trasformazione digitale? Qual è il segreto per fare scelte progettuali migliori, ridurre gli ordini di modifica e i giorni in inventario? Come applicare la progettazione guidata dalla simulazione? È possibile combinare approcci di simulazione e test per avere successo?
Scopri i vantaggi della simulazione e dei test per uno sviluppo prodotto più competitivo
In che modo e in quale fase del processo utilizzi oggi la simulazione? Hai ridotto al minimo la prototipazione fisica? Stai utilizzando in modo efficace le misurazioni e i test insieme alla simulazione? In che modo gestisci e condividi i dati provenienti da simulazioni e test e come crei valore a partire da questi dati? Per superare la crescente complessità dei prodotti odierni e lanciarli sul mercato in modo efficace, è necessario valutare e adottare costantemente approcci innovativi alla simulazione e ai test. In questo eBook, vengono presi in considerazione diversi argomenti, tra cui: la progettazione guidata dalla simulazione per i progettisti; l'adozione dell'automazione e dei modelli per gli ingegneri di diversi team per valutare le configurazioni e le prestazioni di sistemi complessi; le best practice emergenti sull'uso dei dati di test di misurazione nella simulazione; fino alla modellazione dei processi produttivi dei prodotti reali e altro ancora. Gli approfondimenti e i confronti tra i progressi delle diverse aziende riguardano l'utilizzo della simulazione e dei test durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
Trasformazione digitale: approfondimenti da un report di settore
Il presente eBook mette in evidenza il ruolo della simulazione e dei test nella semplificazione dei processi di sviluppo e produzione dei prodotti. Si basa su un report di una sezione trasversale di aziende che si trovano in diversi stadi di adozione della trasformazione digitale. Le osservazioni effettuate mettono a confronto le aziende più e meno innovatrici rispetto ai parametri chiave per il business. Leggi l’eBook e scopri in che punto del percorso di trasformazione digitale si colloca il tuo team e quali sono i passaggi da intraprendere per iniziare o migliorarne l’adozione.
I vantaggi della progettazione guidata dalla simulazione e della “democratizzazione” della simulazione
Anticipare la simulazione all'inizio del processo di progettazione permette di eliminare le modifiche al progetto in fase avanzata, riducendo i costi di prototipazione e di rilavorazione. Aiuta inoltre progettisti e ingegneri a prendere decisioni tempestive. In questo modo, gli analisti possono focalizzarsi su altre attività strategiche per l’azienda. Con il termine “frontloading” relativo alla simulazione, ci si riferisce spesso alla simulazione diretta all'interno dell'ambiente CAD per attività quali la CFD 3D, l'analisi strutturale, l'ottimizzazione topologica e altri tipi di analisi. Per essere efficaci, questi strumenti devono adattarsi al flusso di lavoro, alle competenze e al livello di esperienza dei progettisti. La democratizzazione delle attività di analisi può estendersi anche all'uso di strumenti o applicazioni accessibili basati su modelli di simulazione, che i progettisti possono sfruttare per esplorare più facilmente l'architettura e le configurazioni del sistema e collaborare con altri ingegneri in team diversi. Questi approcci aiutano ad anticipare la simulazione alle fasi iniziali dello sviluppo prodotto e aumentano la fiducia nei metodi di progettazione guidati dalla simulazione. Scopri come le aziende stanno adottando un approccio “Shift-Left” per la simulazione e come stanno affrontando le sfide relative alla gestione dei dati e migliorando la collaborazione.
Combinazione di simulazione e test e approcci ibridi nello sviluppo del prodotto
Esistono diversi modi per ottimizzare la simulazione con i test o per incrementare le strategie di testing con la simulazione, il tutto con l'obiettivo finale di migliorare le prestazioni o l'affidabilità del prodotto. Ad esempio, i dati di misurazione acquisiti dai test fisici sui prodotti possono essere utilizzati come input nella simulazione per migliorare la modellazione degli scenari operativi. Questo vale anche al contrario, quando i profili di test virtuali vengono esaminati prima che il prodotto sia fisicamente testato per determinare il profilo di test accelerato più adatto. Un altro esempio è quello in cui gli ingegneri calibrano i modelli di simulazione rispetto ai dati di prova per ottenere la massima fedeltà e precisione in una gamma di simulazioni più ampia rispetto al tempo a disposizione per i test. Il report si sofferma anche sull'adozione di approcci come il Software-in-the-Loop (SIL), il Model-in-the-Loop (MIL) e l’Hardware-in-the-Loop (HIL).