La pressione a innovare è grande per tutti. Ma quando sei all'interno di un settore che è responsabile del 13% del PIL mondiale, hai davvero una scelta? Questo è ciò che il settore delle costruzioni sta affrontando in questo momento.
Le imprese di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC) devono passare in modo efficace a progetti modulari e ripetibili per soddisfare le richieste globali in termini di volume e velocità.
Ma come? Non con gli approcci tradizionali, caratterizzati da soluzioni scollegate il cui processo di “integrazione” all'interno di un progetto è manuale e richiede molto tempo.
La strada da seguire è quella di un cambiamento di metodo, passando da un approccio basato sul progetto a un approccio basato sul prodotto. Questo approccio, alimentato da una soluzione di progettazione integrata e multidisciplinare, garantisce che tutti i dati siano sempre accessibili e aggiornati.
Scarica l’eBook per assicurarti che la tua impresa edile sia all'altezza del momento.