eBook

Guida: Accelerare il processo di revisione e release dei progetti

Il processo di revisione è lungo perché più persone devono collaborare al progetto finale. Il software PLM accorcia questo processo.

La crescente complessità dei prodotti odierni fa sì che molte aziende abbiano difficoltà a rispettare le scadenze di rilascio dei progetti.

L’eBook di Lifecycle Insights: “Come accelerare la release del progetto” spiega come è possibile:

  • Creare un'unica fonte di informazioni per i requisiti di progettazione del prodotto
  • Gestire gli aggiornamenti e la revisione dei progetti da una posizione centralizzata
  • Automatizzare le attività manuali per snellire il processo progettuale
  • Fornire un accesso facile e sicuro ai documenti di progettazione

Scopri come puoi accelerare le revisioni dei progetti e ridurre al contempo il numero di errori.

Rispettare le scadenze di rilascio del progetto con migliori processi di revisione

Le scadenze per il rilascio dei progetti sono diventate sempre più difficili da rispettare perché la revisione del progetto richiede l'impegno di più discipline ingegneristiche.

In un tipico processo di release, gli ingegneri collaborano con gli stakeholder per realizzare un progetto di qualità superiore, e una volta completato, le operazioni a valle utilizzano il progetto finale per iniziare a pianificare le proprie operazioni.

Tuttavia, questo processo complesso e iterativo può comportare un elevato volume di scambi di informazioni e causare scadenze mancate e ritardi.

Le aziende che investono nel software più appropriato per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management) hanno trovato il modo di ridurre il time-to-market, migliorare la propria immagine, garantire un migliore servizio clienti e incrementare i margini di profitto.

Cosa si ottiene con le revisioni del progetto?

La maggior parte delle aziende impone varie revisioni prima che un progetto possa essere finalizzato e rilasciato, ma affinché queste revisioni vadano a buon fine, le aziende devono assicurarsi che i requisiti siano aggiornati e precisi.

Molteplici revisioni del progetto garantiscono che il risultato finale comporti una migliore progettazione, che soddisfi non solo i requisiti normativi ma includa anche il feedback dei clienti.

Raggiungere questo risultato è più facile con un software PLM progressivo, che offre un'unica fonte di informazioni e un’unica posizione per i file CAD, le comunicazioni e i requisiti.

Lo stesso software PLM può perfino essere usato per automatizzare determinate revisioni, necessarie per aggiornare le attività al fine di accelerare ulteriormente il processo di revisione del progetto.

Release del progetto e utilizzo del digital twin

L'aumento dei prodotti intelligenti e connessi va di pari passo con il numero e la varietà degli stakeholder coinvolti nel progetto.

Ogni stakeholder ha un diverso set di requisiti, il che complica e allunga l'intero processo di progettazione del prodotto.

Il software PLM moderno semplifica questo processo tenendo conto di tutti gli ambiti della progettazione tramite un digital twin completo del prodotto.

Il digital twin fornisce una definizione chiara del prodotto, resa accessibile a tutti gli stakeholder attraverso un digital thread comune.

Questo accelera il processo di revisione e assicura che un maggior numero di progetti rispetti la scadenza di rilascio.

Revisione del progetto da qualsiasi luogo con le soluzioni PLM SaaS

Il PLM erogato in modalità cloud SaaS (Software-as-a-Service) rappresenta una soluzione conveniente sia per le grandi aziende sia per le piccole e medie imprese, e offre molti vantaggi:

  • Efficienza: soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche
  • Produttività: comprensione approfondita del workflow dell'azienda
  • Implementazione rapida: accesso immediato attraverso un browser
  • Costo di proprietà complessivo distribuito: gli abbonamenti non richiedono un grande investimento tecnologico iniziale
  • Collaborazione estesa: partecipazione di stakeholder interni ed esterni
  • Sicurezza: la proprietà intellettuale rimane protetta

Con una soluzione PLM SaaS in essere, ogni stakeholder coinvolto nel processo di progettazione può accedere alla documentazione e ai dati di cui ha bisogno da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Prova gratuita del software PLM SaaS in cloud

Prova gratuitamente il software PLM Teamcenter X. Iscriviti alla versione di prova gratuita e scopri come iniziare rapidamente e in modo conveniente ad accelerare il processo di release del tuo progetto e a battere la concorrenza.


Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.