eBook

Promuovere l’innovazione e la collaborazione con Teamcenter X, la soluzione PLM basata su cloud

Innovare più velocemente con un PLM basato sul cloud grazie a Teamcenter X

Con un mondo che cambia a un ritmo senza precedenti, i produttori di oggi si trovano ad affrontare numerose sfide per rimanere al passo con la concorrenza. Tali sfide riguardano la collaborazione di team sparsi a livello globale, la maggiore complessità dei progetti e la necessità di innovare alla velocità richiesta dal mercato.

Uno dei metodi più rapidi per superare queste sfide è l'implementazione di un software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management). Il PLM consente ai produttori di eliminare i silos di dati e di organizzare i team in un unico ambiente software. Scopri come gestire la crescente complessità dei prodotti riducendo quella del tuo software con Teamcenter X, il software PLM basato su cloud di Siemens.

Vantaggi del software PLM basato su cloud

Con Teamcenter X, la soluzione PLM SaaS di Siemens, le aziende di tutte le dimensioni possono beneficiare di un'offerta cloud che permette di essere operativi fin dal primo giorno. La soluzione offre un’esperienza utente facile e accessibile, che consente di integrare rapidamente i team e migliorare il time-to-value. Progettato per il cloud, Teamcenter X offre un accesso immediato a tutti gli stakeholder, ovunque si trovino. Grazie all'accesso via web e all'assenza di installazione, è possibile lavorare da qualsiasi dispositivo, da casa, in ufficio o in officina. La soluzione SaaS basata sul cloud offre inoltre una maggiore flessibilità rispetto al PLM on-premise. Non dovendo acquistare alcuna licenza perpetua, hai la flessibilità di testare nuove funzionalità e aggiungere nuovi utenti in base alle necessità, aumentando o diminuendo il numero di utenti in base all'evoluzione delle esigenze aziendali.

Migliorare la sicurezza dei dati e alleggerire il lavoro al team IT

Con Teamcenter X, Siemens è responsabile della sicurezza dei dati e della gestione dei dati di backup. Collaborando con Siemens, avrai a disposizione un ambiente PLM basato su un'infrastruttura cloud di livello Enterprise. Puoi affidarti a Siemens e al nostro partner per il cloud per ridurre il rischio di attacchi informatici e di furto di proprietà intellettuale, nonché disporre delle più recenti funzioni e protezioni di sicurezza. Inoltre, insieme alle più recenti funzioni di sicurezza, potrai contare sulle funzionalità PLM e di ottimizzazione della produttività più recenti. Gli aggiornamenti vengono installati automaticamente, senza che i tempi di inattività informatici possano ritardare lo sviluppo.

Gestire la complessità dei prodotti con il PLM SaaS

Teamcenter X offre tutte le funzionalità del PLM con i vantaggi aggiuntivi del cloud. La soluzione permette di ottenere:

  • Accesso istantaneo al PLM per tutti gli stakeholder, sempre e ovunque
  • Riduzione dei costi di proprietà grazie a spese operative prevedibili e a un'infrastruttura IT ridotta al minimo
  • Processo di sviluppo prodotto più rapido, utilizzo delle conoscenze esistenti per il riutilizzo dei progetti, gestione delle modifiche e accelerazione dei tempi di ciclo
  • Processi ottimizzati di sviluppo e fabbricazione dei prodotti con il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni
  • Creazione di una distinta base (BOM) multidisciplinare per visualizzare l'intero prodotto

Condividi

Risorse correlate

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.