caso studio

Simcenter SCADAS XS aiuta Agfa Graphics a migliorare l'efficienza durante l'analisi delle vibrazioni e lo studio del comportamento dinamico delle macchine

La soluzione di test di Siemens Digital Industries Software aiuta Agfa Graphics a ridurre le vibrazioni e a fornire lastre di stampa di alta qualità per i clienti di tutto il mondo

Simcenter SCADAS XS aiuta Agfa Graphics a migliorare l'efficienza durante l'analisi delle vibrazioni e lo studio del comportamento dinamico delle macchine

Agfa Graphics

Agfa Graphics offre soluzioni integrate di prestampa per il settore della stampa commerciale, la stampa e l'editoria, il settore della stampa di sicurezza, nonché quello della segnaletica e degli espositori, della decorazione e della stampa industriale a getto d'inchiostro. Queste soluzioni comprendono materiali di consumo, hardware, software e servizi per il flusso di lavoro di produzione, la gestione di progetti e processi, il software cloud e l'elaborazione delle immagini.

Sede centrale:
Mortsel, Belgium
Prodotti:
Simcenter SCADAS XS hardware
Settore industriale:
Macchinari industriali

Condividi

Le vibrazioni possono verificarsi a molti livelli all'interno della linea di produzione e Simcenter SCADAS XS aiuta Agfa Graphics a identificarle.
Agfa Graphics

Agfa Graphics è la più grande business unit di Agfa. Produce la maggior parte di tutte le lastre da stampa prive di sostanze chimiche del mondo e fornisce tecnologia di prestampa a un quarto dei giornali del mondo. Le lastre di stampa, elementi cardine del processo di stampa, sono il core business di Agfa Graphics.

Con una solida reputazione costruita in anni di esperienza e un'incessante spinta all'innovazione, Agfa Graphics mantiene prima di tutto l'attenzione sulla qualità. Per aiutare le aziende a crescere in modo redditizio e fornire i migliori risultati di stampa possibili per milioni di copie in modo efficiente in termini di costi, Agfa Graphics si assicura che le lastre siano sottoposte a controlli di qualità approfonditi e mantengano un'eccezionale stabilità dimensionale sulla macchina da stampa.

Quando si convertono i rotoli di alluminio in lastre di stampa, è fondamentale limitare le vibrazioni nel processo di produzione. Le dinamiche del settore richiedono che le linee di produzione lavorino più velocemente per far fronte alla crescente domanda. Una modifica implementata per aumentare la velocità di produzione richiede ulteriori controlli di qualità e nuove tecniche di risoluzione dei problemi. Un maggior numero di dati deve essere preso in considerazione ed elaborati e tutte le vibrazioni devono essere identificate e corrette. Per soddisfare correttamente questi requisiti in continua evoluzione, Agfa aveva bisogno di soluzioni affidabili e adattabili.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful image of a person's face.

Perfezionare la stampa attraverso il controllo delle vibrazioni

Agfa Graphics dispone di impianti di produzione dedicati in tutti i continenti. Inviare specialisti e attrezzature in tutto il mondo in tempi stretti per risolvere i problemi di vibrazione sulle macchine che convertono i rotoli di alluminio in lastre di stampa non è semplice. Ma il team di supporto di Agfa Graphics in Belgio ha trovato il modo di garantire un servizio globale con scadenze ravvicinate, risparmiando tempo e denaro. Il team si è rivolto a una soluzione pratica e facile da usare: Sistema di acquisizione dati hardware Simcenter SCADAS™ XS di Siemens Digital Industries Software.

Portatile e facile da usare, Simcenter SCADAS XS è stata la scelta più ovvia per questo lavoro. Oltre alla flessibilità, alle prestazioni e alla precisione che caratterizzano l'intera gamma di soluzioni hardware Simcenter SCADAS, Simcenter SCADAS XS™ si distingue per l'eccellente portabilità, il design leggero e le dimensioni ridotte. Attraversare paesi con ingombranti attrezzature hardware per condurre la risoluzione dei problemi delle vibrazioni era complicato e spesso occorreva passare attraverso procedure doganali impegnative. Simcenter SCADAS XS è una scelta logica per facilitare il trasporto. Lo strumento può essere semplicemente messo in una borsa per laptop e spedito rapidamente in qualsiasi parte del mondo e non richiede competenze ingegneristiche specialistiche da parte dell'utente finale. Simcenter SCADAS XS dispone di modelli preimpostati che consentono a chiunque di premere il pulsante, registrare i dati e inviarli agli analisti.

Nel frenetico settore della stampa, disporre degli strumenti giusti, in particolare di una tecnologia digitale smart, per condurre test di vibrazione è un grande vantaggio. "Siamo sempre alla ricerca di mezzi efficienti per analizzare le vibrazioni e il comportamento dinamico nelle nostre macchine e per creare soluzioni permanenti che si estendano al controllo delle frequenze e alla ricerca di correlazioni tra registrazioni parallele multicanale di diversi segnali di processo", afferma un membro del team di supporto tecnico Agfa. "Abbiamo iniziato a studiare questo aspetto insieme a Siemens Digital Industries Software 20 anni fa e abbiamo mosso i primi passi con Simcenter SCADAS 305. Ciò significa che abbiamo familiarità con le soluzioni di test Simcenter da un po' di tempo. Simcenter SCADAS XS è stato concepito come soluzione di backup a causa delle numerose richieste di supporto all'interno di Agfa in tutto il mondo. In qualità di azienda globale, siamo stati immediatamente attratti dall'eccezionale mobilità e dalle funzionalità intelligenti di Simcenter SCADAS, che si adattano alle nostre esigenze di risoluzione dei problemi e di controllo delle vibrazioni."

Maggiore efficienza di test

Come sistema di acquisizione dati portatile, Simcenter SCADAS XS aumenta la mobilità durante le misurazioni dei test di vibrazione ed è utile sulle linee di produzione. Quando le linee si estendono per diverse centinaia di metri, camminare da un'estremità all'altra con il tablet incluso nel sistema Simcenter SCADAS XS consente di facilitare la validazione in tempo reale. I membri del team Agfa Graphics utilizzano Simcenter SCADAS XS in modalità stand-alone o come strumento front-end collegato a un laptop per misurazioni di dati più complesse.

"Nei processi complessi di Agfa Graphics ci sono molte misurazioni da considerare, dal momento che vengono eseguiti controlli di qualità sia online che offline alla ricerca di potenziali problemi nel processo", afferma il rappresentante di Agfa Graphics. "Per l'analisi dinamica vengono utilizzati diversi sensori. Le vibrazioni possono verificarsi a molti livelli durante la linea di produzione e Simcenter SCADAS XS aiuta Agfa a identificarle."

Nel processo di risoluzione dei problemi, il tempismo è fondamentale: gli ingegneri cercano di individuare il momento preciso in cui si verificano le vibrazioni e di rilevare le relazioni per identificare la causa principale. L'utilizzo del software Simcenter TestLab™ in combinazione con l'hardware Simcenter SCADAS XS semplifica la diagnostica e la risoluzione dei problemi.

Lastre di stampa: uno sguardo al futuro

Un buon investimento è un investimento a lungo termine. Simcenter SCADAS XS, che include un tablet, consente agli ingegneri di preparare le configurazioni di test in ufficio e di spedire Simcenter SCADAS XS all'altro capo del mondo con alcune istruzioni di base per l'operatore locale. L'operatore può facilmente eseguire registrazioni temporali di vari livelli di vibrazione in diversi punti della macchina e semplicemente rispedire l'unità o persino trasferire i dati su Internet per una risoluzione dei problemi estremamente rapida. Grazie ai dati acquisiti e al software Simcenter TestLab, l'ingegnere dispone di tutti gli elementi necessari per approfondire frequenze specifiche e funzioni di trasferimento che aiutano a identificare la causa principale degli elevati livelli di vibrazione.

Anche la prevenzione è in cima all'agenda di Agfa Graphics mentre l'azienda si muove verso il futuro. Quando le linee accelerano, possono verificarsi diverse frequenze di risonanza. Identificando i modelli, è possibile prevenire le vibrazioni eccessive. Agfa Graphics intende sfruttare il potenziale di Simcenter SCADAS XS anche in questo ruolo.

L'utilizzo del software Simcenter Testlab in combinazione con l'hardware Simcenter SCADAS XS semplifica la diagnostica e la risoluzione dei problemi.
Agfa Graphics