Report degli analisti

Utilizzare i prototipi virtuali e la modellazione olistica nella progettazione di attrezzature pesanti

Ingegnere tiene in mano un tablet per monitorare la produzione di attrezzature pesanti

Gli ingegneri che si occupano di attrezzature pesanti devono migliorare e ottimizzare costantemente i progetti delle apparecchiature, ma come possono realizzare progetti corretti in tempi brevi, in modo da soddisfare sia gli obiettivi di progetto sia quelli di prodotto? L’ingegneria predittiva delle prestazioni ha un enorme potenziale e consente alle aziende di sbloccare nuovi livelli di innovazione e prestazioni.

Scarica l'ultimo report degli analisti redatto da Tech-Clarity e scopri come ottimizzare l'ingegneria delle prestazioni attraverso prototipi virtuali e in che modo la modellazione olistica migliora l'efficienza e riduce i costi.

Raggiungere gli obiettivi del progetto con i digital twin completi di Siemens

Oggi, con l’utilizzo di prodotti sempre più intelligenti e connessi, gli ingegneri possono usufruire di enormi volumi di dati operativi del mondo reale provenienti dall'IoT, dai sistemi di controllo e da altre fonti, per identificare le opportunità di miglioramento delle prestazioni. Il primo passo per migliorare l'ingegneria delle prestazioni è garantire che le rappresentazioni digitali del prodotto, o “gemelli digitali” (digital twin) rispecchino adeguatamente il prodotto finale. Le aziende produttrici di attrezzature pesanti possono raggiungere gli obiettivi del progetto riducendo al contempo i costi grazie ai digitai twin completi di Siemens.

Vantaggi della verifica continua nella progettazione di attrezzature pesanti

Per soddisfare gli obiettivi progettuali e ottimizzare le prestazioni, gli ingegneri di attrezzature devono essere in grado di potenziare la fase di verifica virtuale e l’ottimizzazione attraverso i test e le previsioni dei dati sul campo.

Esplora le opportunità di miglioramento indicate in questo eBook per sviluppare l'ingegneria delle prestazioni e adottare processi e tecnologie più avanzati per ottenere un miglioramento significativo delle attrezzature e dei processi.

Condividi

Risorse correlate

Il produttore francese di macchine edili utilizza Simcenter Amesim per sviluppare il primo escavatore gommato elettrico
Case Study

Il produttore francese di macchine edili utilizza Simcenter Amesim per sviluppare il primo escavatore gommato elettrico

Mecalac utilizza la soluzione di Siemens Digital Industries Software per creare il prototipo perfetto al primo tentativo

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico
Case Study

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico

Haulotte usa Simcenter per aumentare l'altezza massima di lavoro dell'unità di sollevamento Pulseo del 25% e la capacità di carico del 50%