livre blanc

Découvrez comment les fabricants du secteur de l'outillage adaptent leurs activités pour rester compétitifs

La fabrication de moules est une tâche complexe. Vous devez faire preuve d'audace dans vos appels d'offres : proposer un prix intéressant sans pour autant réduire vos marges, mais en étant suffisamment attractif pour gagner. Beaucoup de facteurs influent sur le coût du moule, qu'il s'agisse de la qualité de la conception de la pièce, de la capacité à gérer le système de refroidissement ou des exigences d'usinage. Faire un devis précis exige un effort considérable. Pourtant, malgré tout le travail qu'implique cette proposition, il y a de fortes chances que vous ne la remportiez même pas.

Et ce n'est pas fini une fois l'appel d'offres remporté. Au contraire, c'est là que les vraies difficultés apparaissent. Une mauvaise conception des pièces, des goulets d'étranglement, la complexité, les modifications, etc. créent des obstacles qui freinent le rendement. Afin de découvrir comment les moulistes peuvent optimiser leurs opérations pour devenir plus compétitifs et augmenter leur rentabilité, Tech-Clarity a interrogé plus de 370 d'entre eux. Ce rapport dévoile les résultats et prodigue des conseils afin d'améliorer votre entreprise.

Partager

Ressources associées

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.