livre blanc

Optimiser la conception, le développement et les processus de certification des avions grâce à l'ingénierie système basée sur des modèles

Temps de lecture : 5 minutes
Trouvez qui a fabriqué les pièces concernées et si elles ont été conçues, analysées et/ou testées correctement.

L'ingénierie système est utilisée par les entreprises aéronautiques depuis des décennies. Toutefois, la complexité des produits a entraîné une explosion du nombre d'exigences et d'interfaces à gérer. Les procédés actuels, centrés sur les documents, ne sont pas adaptés aux exigences du marché de demain. Les entreprises souhaitent donc mettre en place un processus d'ingénierie système basé sur des modèles.


Transformez votre organisation en entreprise numérique grâce au MBSE

L'ingénierie système basée sur des modèles (MBSE) est au cœur de la création d'une entreprise numérique. Elle rassemble tous les éléments d'une plateforme de collaboration : la conception logicielle, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, la modélisation multidomaine et la simulation.

L'ingénierie système basée sur des modèles pour la gestion numérique de la certification des avions

L'optimisation multidomaine réduit la durée des processus de conception, de développement et de certification. Elle permet également d'éliminer les problèmes d'intégration en procédant à des essais virtuels, de manière à ce que la conception de l'appareil soit optimale du premier coup. Elle vous aide aussi à gérer et à valider la navigabilité de l'avion plus efficacement. La continuité numérique permet de déterminer plus facilement qui a fabriqué les pièces concernées et si elles ont été conçues, analysées et/ou testées correctement.

Partager

Ressources associées

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.