eBook

Guide pratique : Comment créer et gérer efficacement une nomenclature

Les logiciels de nomenclature intégrés à une solution PLM aident les ingénieurs à élaborer une nomenclature unique pour leur produit.

Élaborer une nomenclature nécessite un effort de collaboration de la part de toutes les personnes impliquées dans le développement du produit.

L'eBook "Comment créer et gérer efficacement une nomenclature unique ?" de Lifecycle Insights vous explique comment votre équipe peut :

  • Synchroniser plusieurs sources de données pour sécuriser les informations relatives à la nomenclature de tous les domaines de conception.
  • Travailler sur la version la plus récente de la nomenclature.
  • Utiliser la nomenclature pour suivre les différentes variantes de produits.
  • Surmonter tous les problèmes de création et de gestion des nomenclatures.

Cet eBook vous donnera les moyens de vous assurer que toute votre équipe travaille à partir de la nomenclature la plus récente.


Comment rendre la nomenclature efficace et accessible pendant la phase de développement du produit

C'est un élément essentiel pour le développement de produits. Elle relie les services d'ingénierie, de fabrication, d'approvisionnement, mais aussi financiers, ainsi que la maintenance et la direction.

C'est pourquoi votre entreprise doit adopter un processus de création de nomenclatures collaboratif, qui soit facilement accessible et efficace.

Les produits du quotidien sont plus complexes que jamais, car les clients souhaitent disposer de fonctionnalités intelligentes et connectées.

Malgré les exigences supplémentaires et la variabilité qu'elles entraînent, les logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM) peuvent aider les entreprises à élaborer une nomenclature précise.

Synchronisation de plusieurs types de nomenclatures

Une nomenclature complète et précise peut contenir des pièces ainsi que des composants mécaniques, électriques, électroniques et logiciels.

La saisie manuelle de toutes ces données dans un emplacement centralisé est fastidieuse, chronophage et peut entraîner des erreurs.

Les solutions PLM résolvent ce problème en générant automatiquement une nomenclature à partir des entrées actualisées, dès que des modifications sont apportées à la conception.

Ces données peuvent être consultées dans toute l'organisation, même par des équipes qui ne sont pas sur place, grâce à la continuité numérique. Cette approche permet d'améliorer le processus décisionnel.

Comment gérer la variabilité des produits

Il n'est pas rare que les produits soient livrés avec différentes variantes. Qu'il s'agisse de couleurs, de tailles ou de logiciels légèrement différents, ces petits changements ont une incidence sur l'approvisionnement, la gestion des stocks et les ventes.

C'est là que la nomenclature joue un rôle essentiel en maintenant une représentation précise et à jour des données nécessaires.

Utiliser des méthodes de gestion traditionnelles, comme des feuilles de calcul, des e-mails, ou des captures d'écran ne fait que compliquer le processus, déjà suffisamment complexe.

En mettant en œuvre une solution PLM, votre nomenclature peut prendre en charge la variabilité des produits, ce qui permet de faire des économies supplémentaires et de réduire considérablement les risques d'erreur.

Un logiciel de nomenclature dans une solution PLM basée sur le cloud

Les logiciels de nomenclature basés sur le cloud sont très utiles pour les grandes organisations, comme pour les petites et moyennes entreprises. Ils permettent d'obtenir de nombreux avantages :

  • Efficacité : des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques
  • Productivité : un flux de travail optimisé à l'échelle de l'entreprise
  • Mise en œuvre rapide : accès immédiat par navigateur Internet
  • Distribution du coût total de possession : les abonnements ne nécessitent pas d'investissement technologique initial important
  • Collaboration étendue : implication des parties prenantes internes et externes
  • Sécurité : la propriété intellectuelle reste sécurisée

Avec une solution de PLM SaaS, tous les intervenants, de l'ingénierie à la maintenance, peuvent accéder facilement à la nomenclature, quel que soit l'endroit où ils travaillent.

Testez le PLM SaaS avec un essai gratuit

Jetez un coup d'œil à Teamcenter X, un outil PLM qui intègre le logiciel de nomenclature, et inscrivez-vous afin de bénéficier d'un essai gratuit. Vous découvrirez comment vous pouvez lancer dans le PLM rapidement et à moindre coût.

Partager

Ressources associées

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.