informe técnico

Red de análisis de transmisiones: pruebas por paquetes sin riesgos

White paper

La red de análisis de transmisiones (SSN) de Tessent™ es un sistema para la entrega por paquetes de patrones de pruebas de análisis. Permite probar simultáneamente cualquier número de núcleos con pocos pines en los chips. Además, reduce el tiempo de prueba y el volumen de datos de prueba. Con la SSN, los ingenieros de DFT disponen de una verdadera solución de DFT de SoC sin riesgos entre los recursos de implementación y el coste de las pruebas de fabricación.

Retos de DFT para SoCs complejos

El tradicional enfoque de trasladar los datos de pruebas de análisis de los pines en los chips a los canales de análisis en el núcleo está sometido a presión debido al espectacular aumento del tamaño y la complejidad de los diseños, y la adaptación de las pruebas. En el tradicional el enfoque para entregar a los núcleos datos de prueba de análisis, cada núcleo requiere una conexión dedicada a los pines de los chips. Esto no da lugar a mucha flexibilidad porque las dependencias entre los núcleos y los pines de los chips se establecen una vez durante el diseño. En un flujo ascendente, los ingenieros de DFT suelen asignar un número fijo de canales de análisis para cada núcleo, normalmente el mismo número para cada núcleo. Es el método más sencillo; sin embargo, puede acabar malgastando ancho de banda porque los distintos núcleos que se agrupan para las pruebas pueden tener diferentes longitudes de cadena de análisis y recuentos de patrones. Otros problemas de este enfoque son las limitadas entradas y salidas disponibles para la prueba de análisis, los limitados canales en el núcleo y la posible congestión del enrutamiento.

Un enfoque de análisis por multiplexación de pines tampoco permite ajustarse a los cambios en los datos de prueba a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a medida que aumenta el rendimiento, algunos tipos de patrones pueden dejar de ser necesarios para algunos núcleos. Asimismo, quizás sea necesaria una asignación distinta para la prueba de obleas, la prueba de paquetes y la prueba dentro del sistema.

La promesa de la entrega de pruebas de análisis por paquetes

Una entrega de pruebas de análisis por paquetes como la red de análisis de transmisiones de Tessent ofrece un enfoque más eficaz y ajustable. La idea es suministrar datos de prueba de análisis a través de una red uniforme que esté conectada a todos los núcleos o bloques de un diseño. Los datos que entran y salen del chip no tienen el aspecto de los datos de prueba de análisis convencionales, sino que se organizan en paquetes que la red entiende cómo traducir en datos de análisis de aspecto más convencional en cada núcleo. El enfoque de SSN se basa en el principio de desacoplar los requisitos de prueba en el núcleo de los recursos de prueba de los chips mediante el uso de un bus síncrono de alta velocidad para enviar datos de prueba de análisis por paquetes a los núcleos.

Compartir

Recursos relacionados