Fabricación inteligente para la industria de la automoción
Fabricación inteligente: La clave del éxito en la industria de la automoción
En este white paper encontrarás más información sobre la fabricación inteligente en la industria de la automoción.
Ventajas y desafíos de una estrategia de fabricación inteligente
A medida que va adoptando las tecnologías de fabricación inteligente, la industria de la automoción se enfrenta a un dilema. Los fabricantes pueden beneficiarse de la fabricación inteligente al reducir costes, aumentar la eficiencia, promover la sostenibilidad y acelerar el tiempo de comercialización. Además, puede ayudar a los fabricantes a aumentar la satisfacción de empleados y clientes.
Las ventajas de la fabricación inteligente son evidentes, pero también hay desafíos que superar. Según el informe sobre el estado del mercado, casi todos los encuestados (el 97 %) se ha enfrentado a desafíos surgidos a partir de la modernización de los procesos de fabricación. Estos son los más habituales:
Problemas de costes o presupuestos
Sistemas o equipos heredados o antiguos
Dar con los partners adecuados para desarrollar un verdadero entorno de bucle cerrado
Lograr una producción autoorganizada en la fabricación de vehículos
Crear instalaciones de producción capaces de iniciar automáticamente acciones correctivas para evitar fallos de calidad y minimizar el tiempo de inactividad. Con la producción autoorganizada, puedes liberar a tus empleados para que se centren en tareas más estratégicas, dejando que tus instalaciones de producción funcionen de manera más eficiente y eficaz.
Es hora de aprovechar el potencial de los datos para mejorar tus operaciones de producción.
Superar los desafíos de la industria de la automoción con la puesta en marcha virtual
La puesta en marcha virtual ayuda a los fabricantes del sector de la automoción a superar los desafíos que presenta la modernización de las líneas de producción. Según el informe sobre el estado del mercado, dos tercios de los encuestados (el 67 %) han utilizado los modelos de simulación o la puesta en marcha virtual en sus entornos de fabricación. Los resultados permitieron a los fabricantes ahorrar tiempo, reducir costes y mejorar el control de sus procesos y protocolos.
Lee el informe completo para comprobar la rapidez con la que los fabricantes que utilizan líneas de producción modernizadas se recuperan de una parada de la línea.