resumen de la solución

Maximiza la eficiencia: transforma los bienes de consumo envasados con la simulación

Satisfaz las demandas de los consumidores con rentabilidad y rapidez

Tiempo de lectura: 10 minutos
Proceso de innovación de bienes de consumo envasados

Los consumidores de hoy en día exigen voz en el proceso de innovación de productos, y buscan productos que no solo se adapten a sus necesidades, sino que también se alineen con sus valores. Para las empresas de bienes de consumo, el reto consiste en satisfacer estas expectativas de forma rápida y rentable, ya que no hacerlo puede suponer una pérdida significativa de ingresos. Este resumen de soluciones explora cómo el uso de las tecnologías avanzadas de simulación y diseño inteligente está permitiendo a la industria de los bienes de consumo envasados superar los retos actuales, mejorar la personalización de los productos y acelerar la innovación.

Navega por los retos de la industria de los bienes de consumo envasados con la simulación avanzada

Descubre cómo la simulación transforma los retos en oportunidades para las empresas de bienes de consumo envasados, al permitir la rápida adaptación a las tendencias, la aceleración de la comercialización, la producción escalable y la responsabilidad medioambiental.

  • Respuesta rápida a las tendencias: mantente a la vanguardia con una adaptación rápida y efectiva.
  • Comercialización más rápida: lanza productos más rápido que nunca.
  • Escalado rentable: amplíe tu gama de productos sin la presión financiera.
  • Innovación respetuosa con el medio ambiente: integra la sostenibilidad en tus operaciones principales.

Agiliza el tiempo de comercialización

Descubre cómo la simulación acorta el tiempo entre el concepto y la comercialización. Esto permite a las empresas de bienes de consumo seguir el ritmo de las tendencias y desatar el potencial del mercado global sin comprometer la calidad del producto.

  • Mantente a la altura de las expectativas de los consumidores: adáptate rápidamente a las tendencias emergentes.
  • Expansión global simplificada: escala tus productos a nivel mundial con facilidad.
  • Calidad y velocidad: logra ambos objetivos sin hacer concesiones.

Avanza en la fabricación sostenible

Explora cómo los gemelos digitales y la simulación virtual permiten a las empresas de bienes de consumo satisfacer las demandas de sostenibilidad de los consumidores, minimizar los errores de preproducción e innovar para un futuro más ecológico.

  • Sostenibilidad impulsada por el consumidor: alinea los productos con los valores ecológicos.
  • Operaciones innovadoras: lidera el camino en prácticas de fabricación sostenibles.
  • Reducción de riesgos: minimiza los errores costosos y mejora la eficiencia operativa.

Compartir

Recursos relacionados

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.