Infografía

El proceso del diseñador del concepto a la fabricación

El proceso del diseño a la producción

Debido al aumento de la competencia y a la evolución de unas demandas de los consumidores que incrementan la complejidad, la industria manufacturera está experimentando un cambio sin precedentes que impulsa la necesidad de acceder a una ingeniería y una tecnología innovadoras. El recorrido hacia la expansión de tu empresa merece un proceso de diseño, ingeniería y fabricación conectado, flexible y, sobre todo, rentable.

Esta infografía muestra los pasos del proceso que va desde el diseño y la simulación hasta la fabricación. También ilustra la forma en que Siemens Accelerated Engineering puede abordar los enormes desafíos a los que se enfrentan los diseñadores y les permite crear mejores productos con más rapidez. ¡Compruébalo!

El proceso del diseño a la producción en cuatro pasos

Descubre los cuatro pasos, desde el diseño y la simulación hasta la producción, que realizan los diseñadores mediante Siemens Digital Industries Software.

Cómo evaluar un diseño

Los diseños se pueden validar sobre la marcha con los flujos de trabajo de fabricación conectados, los datos de los productos y los equipos con el diseño generativo. De esta manera, se simplifica el proceso para conseguir una producción rápida.

¿Qué es el proceso de diseño?

La verificación y validación virtuales continuas son fundamentales para acelerar el proceso de desarrollo de productos, ya que mejoran la eficiencia mediante la implementación de procesos más inteligentes. Cada paso del proceso de diseño debe incluir la identificación de problemas y diseños que incumplen los requisitos o la conformidad. De esta forma, se identifican eficazmente los problemas, que pueden abordarse y eliminarse en una fase temprana. Eso permite ofrecer mejores productos con mayor rapidez.

Compartir

Recursos relacionados

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.