Caso empresarial para la elección de software PLM SaaS en la nube
Una plataforma de software como servicio (SaaS) basada en la nube permite el acceso remoto a las aplicaciones. Gracias a la mayor disponibilidad, los fabricantes han actualizado su solución PLM a SaaS. Sin embargo, al principio, puede ser un reto comprender plenamente las ventajas del PLM SaaS basado en la nube.
Descarga este e-book y aprende a identificar la mejor solución PLM para tus centros según los requisitos de accesibilidad, coste, flexibilidad, uso y seguridad.
Cómo construir una solución PLM SaaS
Con una solución PLM SaaS basada en la nube, el proveedor de soluciones instala, mantiene y actualiza el software PLM en centros de datos ubicados en la nube. El fabricante no debe encargarse de instalarla, mantenerla ni actualizarla.
Una solución PLM SaaS permite que los equipos añadan funcionalidades durante cortos periodos de tiempo y que paguen únicamente por la funcionalidad extra cuando se utiliza. Por lo tanto, los fabricantes pueden empezar poco a poco, y acceder a las funcionalidades que necesitan y pagar solo por ellas. Así, se evitan grandes costes iniciales por funcionalidades que los fabricantes quizá nunca utilicen.
Soluciones de software PLM locales frente a los servicios en la nube
Las soluciones de software PLM se clasifican en locales, en la nube o SaaS, según su accesibilidad. La accesibilidad determina su idoneidad.
Con un modelo de nube operado por el cliente, un proveedor de la nube se encarga del centro de datos. Con una solución PLM SaaS, el proveedor de soluciones instala, mantiene y actualiza la solución PLM en centros de datos en la nube, por lo que el fabricante no es responsable de la instalación, la gestión ni las actualizaciones.
Descarga este e-book para obtener más información sobre las categorías y funciones de las soluciones PLM disponibles en el mercado.
Traslado de la carga de IT
Además de las inversiones iniciales, los fabricantes deben tomar en consideración los costes de IT. Asegurar que la solución PLM local o en la nube operada por el cliente funcione correctamente puede requerir mucho capital, sobre todo si no se dispone de personal de IT especializado. El proveedor debe mantener actualizado el software y crear soluciones para cualquier problema que pueda surgir. Los fabricantes deben tener en cuenta el tiempo necesario para implementar la solución una vez adquirida. El personal de IT gestiona por su cuenta importantes tareas operativas de PLM, lo que puede sobrecargarles rápidamente. Según los recursos de IT de que se disponga, el tiempo de implementación inicial puede prolongarse bastantes días e, incluso, semanas.
Un proveedor de soluciones PLM SaaS gestiona el hardware, el ajuste de la solución y la infraestructura de red. Esto minimiza tener que dedicar valiosos recursos a gestionar esas funciones.
El PLM SaaS es la solución para alcanzar mejor los objetivos de DX
Los fabricantes deberían adoptar soluciones PLM SaaS para alcanzar mejor sus objetivos de DX. Estas soluciones se están adoptando por numerosas razones, por ejemplo:
Los modelos PLM SaaS tienen costes iniciales inferiores que los modelos PLM locales y en la nube operados por el cliente.
PLM SaaS proporciona un acceso rápido, flexible y fácil para los participantes remotos, con un tiempo mínimo de puesta en marcha.
La probabilidad de que se produzcan robos de datos y programas maliciosos que perjudiquen el desarrollo de los productos es mucho menor que con la modalidad de PLM local.
Las soluciones PLM SaaS se actualizan hasta con una frecuencia de dos semanas y todas las actualizaciones las realiza automáticamente el proveedor de la solución.
Una empresa puede añadir contratistas, consultores o proveedores de forma temporal sin ningún compromiso permanente.
Un proveedor de soluciones PLM SaaS gestiona el hardware, el ajuste de la solución y la infraestructura de red