Skip to Main Content
ebook

¿Qué es la tecnología síncrona?

Compartir

La tecnología síncrona permite crear rápidamente nuevos diseños de concepto, responder fácilmente a solicitudes de cambios y realizar actualizaciones simultáneas en varias piezas dentro de un conjunto.

Volver a utilizar diseños, trabajar con datos importados, efectuar cambios... Gracias a la tecnología síncrona, las actividades rutinarias se realizan más rápida y fácilmente.

Ventajas de la tecnología síncrona

Ya estamos suficientemente familiarizados con los enfoques tradicionales de modelado (basado en historial y directo) y los pros y contras de cada paradigma. Ahora bien, ¿qué sucedería si fuera factible combinar los mejores aspectos de cada enfoque de modelado, de forma que se pudiera diseñar con la rapidez y la sencillez del modelado directo, y tener el control y la inteligencia del diseño basado en historial?

Esa posibilidad existe. Se encuentra en la tecnología síncrona de Solid Edge.

La tecnología síncrona de Solid Edge permite crear con rapidez nuevos diseños de concepto, responder fácilmente a las solicitudes de cambio y realizar actualizaciones simultáneas en varias piezas dentro de un conjunto. Gracias a esta flexibilidad en el diseño, se puede prescindir de la laboriosa planificación previa, evitar fallos operativos, resolver problemas y prevenir revisiones que consumen mucho tiempo.

Las ventajas de la tecnología síncrona también permiten tratar los datos multiCAD como si fueran archivos nativos, y contribuir así a la colaboración total con proveedores y partners.

Ahora bien, a la hora de comprar una solución, hay que prestar atención. Muchos proveedores afirman que ofrecen un modelado «flexible» o una «combinación de modelado directo y basado en operaciones». Sin embargo, no todas las versiones de este enfoque se han creado de la misma forma. Te mostraremos cómo saber si los proveedores que valoran proporcionan esta funcionalidad y las repercusiones de ese enfoque.

La tecnología síncrona permite concentrarse en el diseño en lugar de en la aplicación CAD. Eso significa que empleas más parte del tiempo a diseñar productos. ¿No es eso a lo que realmente te dedicas? Al poder prescindir de buena parte de las actividades sin valor añadido, recuperas más tiempo personal.

¿Qué descubrirás?

En este e-book, conocerás la tecnología síncrona, la valoración que hacen de ella los usuarios actuales y la áreas en las que esta tecnología puede ahorrarte tiempo y dinero:

  • Creación de diseños rápida y flexible

  • Respuesta rápida a los cambios en el diseño que se producen durante las últimas fases

  • Edición integral de los datos CAD 3D importados

  • Reutilización mejorada de los diseños a partir de otros modelos CAD 3D

  • Edición simultánea de varias piezas de un conjunto

  • Preparación más fácil de las simulaciones

Descarga hoy mismo el e-book y descubre lo que la tecnología síncrona puede hacer por ti.