caso de éxito

Con Simcenter SCADAS XS, Agfa Graphics mejora la eficiencia en el estudio de vibraciones y del comportamiento dinámico de las máquinas

La solución de pruebas de Siemens Digital Industries Software ayuda a Agfa Graphics a reducir las vibraciones y ofrecer a clientes de todo el mundo planchas de impresión de máxima calidad

Con Simcenter SCADAS XS, Agfa Graphics mejora la eficiencia en el estudio de vibraciones y del comportamiento dinámico de las máquinas

Agfa Graphics

Agfa Graphics ofrece soluciones integradas de preimpresión para las industrias de impresión comercial, impresión y publicación de periódicos, impresión de seguridad, rotulación, decoración e impresión industrial de inyección de tinta. Estas soluciones abarcan consumibles, hardware, software y servicios para el flujo de trabajo de producción, la gestión de proyectos y procesos, el software en la nube y el procesamiento de imágenes.

Sede:
Mortsel, Bosnia and Herzegovina
Productos:
Simcenter SCADAS XS hardware
Sector industrial:
Maquinaria industrial

Compartir

Las vibraciones pueden darse en muchos niveles de la línea de producción. Simcenter SCADAS XS ayuda a Agfa Graphics a identificarlas.
Agfa Graphics

Agfa Graphics es la unidad de negocio más grande de Agfa. Produce la mayoría de las planchas de impresión sin productos químicos del mundo y suministra tecnología de preimpresión a una cuarta parte de los periódicos del planeta. Las planchas de impresión, elemento fundamental en el proceso de impresión, son el negocio principal de Agfa Graphics.

Con una sólida reputación lograda tras años de experiencia y una apuesta continua por la innovación, la calidad es un aspecto prioritario para Agfa Graphics. Para ayudar a las empresas a crecer de manera sostenible y ofrecer los mejores resultados de impresión en millones de copias de forma rentable, Agfa Graphics somete a las planchas a exhaustivos controles de calidad y mantiene una excepcional estabilidad dimensional en la imprenta.

Al convertir los rollos de aluminio en planchas de impresión, es imprescindible limitar las vibraciones en el proceso de producción. La dinámica de la industria requiere que las líneas de producción trabajen más deprisa para satisfacer unas demandas que crecen constantemente. Cualquier cambio implementado para aumentar la velocidad de producción requiere controles de calidad adicionales y nuevas técnicas de resolución de problemas. Se deben tener en cuenta más datos y procesarlos, así como identificar y corregir todas las vibraciones. Para satisfacer estos requisitos cambiantes, Agfa necesitaba soluciones fiables y adaptables.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful image of a person's face.

Perfeccionamiento de la impresión mediante el control de vibraciones

Agfa Graphics cuenta con instalaciones de fabricación especializadas en todos los continentes. Enviar especialistas y equipos a cualquier parte del mundo con plazos ajustados para solucionar problemas de vibraciones en máquinas que convierten rollos de aluminio en planchas de impresión es todo un reto. Sin embargo, el equipo de soporte de Agfa Graphics en Bélgica encontró la manera de asegurar un servicio global en plazos ajustados y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero. Recurrió a una solución práctica y fácil de usar: Simcenter SCADAS™ XS, el sistema de adquisición de datos de hardware de Siemens Digital Industries Software.

Portátil y fácil de usar, Simcenter SCADAS XS fue la elección obvia. Además de la flexibilidad, el rendimiento y la precisión característicos de toda la gama de soluciones de hardware de Simcenter SCADAS™, Simcenter SCADAS™ XS se distingue por su excelente portabilidad, diseño ligero y tamaño reducido. Anteriormente, desplazarse a países con maquinaria incómoda para resolver problemas de vibraciones era una iniciativa atrevida que, a menudo, comportaba procedimientos aduaneros exigentes. Para facilitar el transporte, Simcenter SCADAS XS es una opción lógica. La herramienta cabe en una bolsa de portátil, se puede enviar rápidamente a cualquier parte del mundo y el usuario final no necesita tener conocimientos especializados en ingeniería. Simcenter SCADAS XS tiene plantillas preestablecidas con las que cualquier usuario solo tiene que pulsar un botón, registrar los datos y enviarlos a los analistas.

En la vertiginosa industria de la impresión, contar con las herramientas adecuadas, sobre todo la tecnología digital inteligente, para realizar pruebas de vibración es una gran ventaja. «Siempre buscamos medios eficientes para analizar las vibraciones y el comportamiento dinámico en nuestras máquinas, así como crear soluciones permanentes que se reduzcan a la verificación de las frecuencias y a la búsqueda de correlaciones entre las grabaciones paralelas multicanal de diferentes señales de proceso», afirma un integrante del equipo de soporte técnico de Agfa. «Hace 20 años que investigamos todo esto junto con Siemens Digital Industries Software. En su momento, empezamos utilizando Simcenter SCADAS 305. Por lo tanto, ya hace tiempo que conocemos las soluciones de pruebas de Simcenter. Simcenter SCADAS XS se concibió como una solución de asistencia debido a las numerosas demandas de soporte de Agfa en todo el mundo. Como empresa global, enseguida nos atrajeron la excepcional movilidad y las funcionalidades inteligentes de Simcenter SCADAS, que se ajustan a nuestras necesidades de resolución de problemas y control de vibraciones».

Pruebas más eficientes

Como sistema portátil de adquisición de datos, Simcenter SCADAS XS aumenta la movilidad durante las mediciones de pruebas de vibración y es útil en las líneas de producción. Cuando las líneas se extienden varios cientos de metros, caminar con la tablet del sistema Simcenter SCADAS XS de un extremo a otro facilita la validación en tiempo real. Los integrantes del equipo de Agfa Graphics utilizan Simcenter SCADAS XS de forma independiente o como herramienta front-end conectada a un portátil para efectuar mediciones de datos más complejas.

«En los procesos complejos de Agfa Graphics hay que considerar muchas mediciones, ya que realizan un control de calidad online y offline mientras buscan posibles problemas en el proceso», dice el representante de Agfa Graphics. «Para el análisis dinámico se utiliza una gran variedad de sensores. Las vibraciones pueden producirse en muchos niveles en la línea de producción y Simcenter SCADAS XS ayuda a Agfa a identificarlas».

En el proceso de resolución de problemas, el tiempo lo es todo: los ingenieros quieren identificar el momento preciso en que se producen las vibraciones y detectar relaciones para, en última instancia, identificar la causa raíz. El software Simcenter TestLab™ y el hardware Simcenter SCADAS XS agilizan el diagnóstico y la resolución de problemas.

Planchas de impresión: una mirada al futuro

Una buena inversión es una inversión a largo plazo. Simcenter SCADAS XS, equipada con una tablet, permite preparar configuraciones de prueba en la oficina y enviar Simcenter SCADAS XS al otro extremo del mundo con instrucciones básicas para el operario local. Este puede efectuar fácilmente registros de tiempo de varios niveles de vibración en diferentes ubicaciones de la máquina. Después, devuelve la unidad o incluso transfiere los datos por Internet para una resolución de problemas extremadamente rápida. Con los datos adquiridos y el software Simcenter TestLab, el ingeniero cuenta con todos los elementos necesarios para profundizar en determinadas frecuencias y transferir funciones que permiten identificar la causa raíz de los altos niveles de vibración.

La prevención también es un aspecto primordial en la mirada hacia el futuro de Agfa Graphics. Cuando las líneas se aceleran, se pueden generar diferentes frecuencias de resonancia. Al identificar patrones, se pueden prevenir las vibraciones excesivas. Agfa Graphics tiene previsto aprovechar potencial de Simcenter SCADAS XS también en este ámbito.

El software Simcenter TestLab y el hardware Simcenter SCADAS XS agilizan el diagnóstico y la resolución de problemas.
Agfa Graphics