Beschleunigung der Produktentwicklung mit prüfbarer Rückverfolgbarkeit der Anforderungen
Die Automobilindustrie und die Bedürfnisse der Kunden ändern sich schneller, als Produkte auf den Markt gebracht werden können. Für die Entwicklung komplexer Fahrzeuge auf kommerziellen Märkten ist es wichtig zu wissen, welche Anforderungen verpflichtend sind und welche angestrebt werden. Ein weiteres kritisches Risiko ist das Verständnis dafür, wie Marktveränderungen dazu führen, dass sich die Anforderungen während der Entwicklung ändern. Automobilhersteller benötigen eine Lösung, die prüffähige und nachvollziehbare Anforderungen zur Verfügung stellt, um zum richtigen Zeitpunkt über die richtigen Informationen zu verfügen und die besten Entscheidungen zu treffen.
CIMdata, ein weltweit führender Anbieter von PLM-Beratung, schreibt über zwei Themen, die für die Beschleunigung der Produktentwicklung von zentraler Bedeutung sind: prüfbare Rückverfolgbarkeit von Anforderungen und kontinuierliche virtuelle Verifizierung und Validierung. Laden Sie das White Paper herunter, um mehr darüber zu erfahren.
Nutzung einer überprüfbaren Rückverfolgbarkeit zur Reduzierung früher physischer Prototypen
Rückverfolgbarkeit ist die Möglichkeit nachvollziehen zu können, wie ein System und seine Komponenten die Anforderungen erfüllen. Die Zusammenhänge und Einflüsse auf die Anforderungen lassen sich leicht erkennen, so dass alle an der Produktentwicklung Beteiligten die gleiche Grundlage verwenden, auch wenn sie sich den Herausforderungen aus unterschiedlichen Kontexten nähern. Automobilhersteller können mit Hilfe der Simulation die Anzahl physischer Prototypen in einem frühen Stadium reduzieren, indem sie Anforderungen mit Testergebnissen in Beziehung setzen und so eine wiederholbare, nachvollziehbare Korrelation zwischen virtueller und tatsächlicher Leistung ermöglichen.
Verbesserung der disziplinübergreifenden Zusammenarbeit mit prüfbarer Rückverfolgbarkeit
Teams arbeiten besser zusammen, wenn sie denselben zuverlässigen Datenpool für Anforderungen nutzen. Die gleichzeitige Prüfung, wie eine Anforderung bei der Entwicklung des Produktentwurfs umgesetzt wird, ist für alle Beteiligten in den verschiedenen Disziplinen von wesentlicher Bedeutung. Diese Anforderungsaktivitäten sollten am besten fortlaufend durchgeführt werden und nicht, wie bisher üblich, am Ende des Produktentwicklungsprozesses stehen. Ein kontinuierlich durchgeführtes Anforderungsmanagement ist ein Wettbewerbsvorteil, da es die disziplinübergreifende, kontextbezogene Zusammenarbeit verbessert und die Markteinführungszeit verkürzt.
Implementierung eines umfassenden digitalen Zwillings zur Beschleunigung der Produktentwicklung
Digitale rote Fäden und umfassende digitale Zwillinge bilden das Rückgrat für eine effektive, überprüfbare Rückverfolgbarkeit von Anforderungen. Ein akkurater und umfassender digitaler Zwilling lässt sich durch die Prüfung der Daten und der Rückverfolgbarkeitsfunktionen der Lösung erreichen, wodurch sichergestellt wird, dass die Produktentwickler immer den richtigen Anforderungssatz verwenden – auch wenn sich die Anforderungen während der Entwicklung ändern. Das bereichsübergreifende Datenbackbone von Siemens, das alle Produktanforderungen und -einschränkungen umfasst, wurde entwickelt, um Ingenieure kontinuierlich zu vernetzen, indem es einen genauen digitalen Zwilling des Fahrzeugdesigns, der Fertigung und der Nutzung bereitstellt.
Laden Sie das White Paper herunter und erfahren Sie, warum CIMdata Automobilherstellern empfiehlt, die Portfoliolösungen von Siemens zu berücksichtigen, um ihre Produktentwicklung zu beschleunigen.