MAC Trailer ist ein Hersteller von individuell anpassbaren Anhängern, darunter Kipper, Pritschenwagen, Tieflader und verschiedene andere Konfigurationen. Das 1992 gegründete Unternehmen hat seine Betriebsfläche auf mehr als 1393500 Quadratmeter in den gesamten USA erweitert. Aufgrund des raschen Wachstums und der ständig steigenden Kundennachfrage überstieg die Datenbank von MAC Trailer mit den von den Ingenieuren entworfenen Teilen die Zahl von 1.300.000 separaten 3D-Dateien. Die Geschäftsleitung erkannte, dass viele Teile doppelt vorhanden waren und täglich reproduziert wurden, aber es gab keine effiziente Möglichkeit, die Teile zu sichten und festzustellen, was gestrichen werden konnte. Schließlich stießen sie auf Teamcenter und CADENAS Partsolutions, und gemeinsam gelang es ihnen, ihre Datenbank auf nur 300.000 Teile zu reduzieren, die leicht durchsuchbar sind. Sehen Sie sich ihre Geschichte an.
Duplikate von CAD-Teilen entstehen, weil ein Ingenieur entweder ein Teil nicht finden kann oder weil er nicht weiß, dass ein Teil im Bestand seines Unternehmens vorhanden ist. In einigen Fällen, wie bei MAC Trailer vor der Einführung von Teamcenter, war die Neuzeichnung eines Teils einfach schneller als das Auffinden des vorhandenen Teils in einem Labyrinth von Ordnern auf einem Server. Dies führte dazu, dass 1.000.000 nutzlose Teile in ihrer Datenbank vorhanden waren.
Um doppelte CAD-Teile zu eliminieren, wird eine PLM-Software eingesetzt, um alle vorhandenen Teile zu analysieren und sie mit dem Rest der Datenbank zu vergleichen. Von diesem Zeitpunkt an kann die Datenbank genutzt werden, um schnell zu entscheiden, was beibehalten werden muss und was eliminiert werden kann. Als MAC Trailer CADENAS PARTsolutions und Siemens Teamcenter implementierte, waren sie in der Lage, ihre vorhandenen Teile zu indexieren, sie miteinander vergleichen und dann einzelne Teile in Teamcenter neu zu indexieren.
Product Lifecycle Management (PLM) unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung, dem Auffinden, der gemeinsamen Nutzung und der Wiederverwendung von Daten in verschiedenen Produktentwicklungszentren aus einer zentralen, sicheren Quelle. Alles, was mit Ihrem Produkt zusammenhängt, einschließlich elektrischer, mechanischer, Software- und Simulationsdaten, wird in Ihrem PLM-Tool verwaltet. Diese umfassende Integration ermöglicht bereichsübergreifende Stücklisten und einen vollständigen digitalen Zwilling.
Mit einer zentralen Informationsquelle können Konstrukteure mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben aufwenden, anstatt ständig nach Informationen zu suchen und dabei Zeit zu verlieren.