E-Book

Nutzung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) für ein besseres Energiemanagement

Energiemanagementlösungen zur Steigerung der Effizienz und Senkung des Verbrauchs

Eine von Sonnenkollektoren umgebene Industrieanlage verwendet eine Software für das Energiemanagement, um die betriebliche Effizienz zu maximieren.

Neue Tools zur Energieanalyse machen es einfacher denn je, das Energiemanagement zu verbessern und Initiativen zur Dekarbonisierung umzusetzen.

Die Energiekosten steigen weiter, Regierungen erlassen neue Vorschriften und der weltweite Ruf nach einem verantwortungsvolleren Umgang mit Energiequellen wird immer lauter.

IIoT-Lösungen können Unternehmen dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern, und bieten eine Reihe zusätzlicher Vorteile.

Für die Umstellung gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.

Erkunden Sie in diesem E-Book die neuesten Trends und finden Sie heraus, welche Lösungen es gibt und wie Sie mit deren Implementierung beginnen können, bevor Sie zu weit zurückfallen.

Optimiertes Energiemanagement mit Softwarelösungen von Siemens

Die meisten Erkenntnisse aus dem Energiemanagement zur Verbesserung der Betriebsabläufe werden nicht proaktiv genug umgesetzt, weil es nicht so einfach ist, die Beziehung zwischen Energieverbrauch und Betriebsabläufen zu verstehen.

Ein mögliches Erfolgsrezept ist das industrielle Internet der Dinge (IIoT), integriert in Anwendungen für Konstruktion, Simulation und Produktionsbetrieb.

Es erfasst alle Daten von der Konzeption bis zum Betrieb – mit allen Zwischenschritten.

Erkenntnisse aus den Energieverbrauchsmustern können dazu beitragen, die betriebliche Effizienz zu verbessern, Energiestandards zu erfüllen und den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Globaler Energieverbrauch: Trends und ihre Auswirkungen verstehen

Vier wichtige Trends beim weltweiten Energieverbrauch beeinflussen fertigungsrelevante Entscheidungen von Unternehmen.

  1. Steigende Energiekosten
  2. Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
  3. Erneuerbare Energiequellen
  4. Forderung nach verantwortungsvollem Handeln

Diese Trends bringen gewisse Herausforderungen mit sich, doch vorausschauende Unternehmen sind in der Lage, neue Chancen für Veränderungen und Wachstum zu erkennen.

Herausforderungen im Energiemanagement: Worauf Sie achten sollten

Die erfolgreiche Implementierung eines Energiemanagementsystems ist ein komplexer Prozess mit einer Reihe von Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

  • Die häufigsten Herausforderungen sind:
  • Mangelnde Transparenz der Daten
  • Unfähigkeit, Daten für die Berechnung zu sammeln
  • Unfähigkeit, Daten zu analysieren und zu interpretieren
  • Mangel an unternehmensweiten Lösungen für ein anlagenübergreifendes Energiemanagement
  • Schwer zu erreichende Energiemanagementziele
  • Schwierigkeiten bei der Skalierung

Die richtige Software für das Energiemanagement kann jedem Unternehmen helfen, diese Herausforderungen zu meistern und seine Ziele zu erreichen.

Entwicklung einer datengesteuerten Energiemanagementlösung

Für ein besseres Energiemanagement und eine höhere betriebliche Effizienz müssen Unternehmen ihren Ausgangspunkt kennen, und das beginnt mit zuverlässigen Daten.

Durch den Einsatz des IoT zur Vernetzung von Maschinen, Produkten, Anlagen und Systemen können Unternehmen Energieverbrauchsdaten nahezu in Echtzeit erfassen und sich einen umfassenden Überblick über den tatsächlichen Energieverbrauch verschaffen.

Analysetools helfen Anwendern dabei, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Wege zur Senkung des Energieverbrauchs zu ermitteln.

Während des gesamten Prozesses kann der Energieverbrauch über Produktionslinien, einzelne Anlagen und sogar über mehrere Standorte weltweit optimiert werden.

Optimierung des Energiemanagements durch Insight Hubs

Insight Hubs ist eine Industrial Internet of Things (IIoT) as a Service-Lösung von Siemens, die es Anwendern ermöglicht, Maschinen zu vernetzen, Daten zu sammeln und zu analysieren und diese Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden.

Eine umfassende Energiemanagementlösung wie diese ist schnell implementierbar und lässt sich von Anwendern zu folgenden Zwecken einsetzen:

  • Überwachung des Energieverbrauchs
  • Optimierung der Fertigungsabläufe
  • Berechnung des CO2-Ausstoßes
  • Überprüfung von Energierechnungen

Holen Sie sich dieses kostenlose E-Book und beginnen Sie damit, den Energieverbrauch effektiver zu managen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und ihre Organisation nachhaltiger zu gestalten.

Teilen

Verwandte Ressourcen