E-Book

Leitfaden: Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Konstruktionsentwicklung

Konstrukteure arbeiten bei der Produktentwicklung sowohl physisch als auch virtuell mittels PLM-Software zusammen.

Wie lässt sich die konstruktive Zusammenarbeit verbessern, um Ihren Produktentwicklungsprozess zu optimieren?

Das E-Book "How do I coordinate design across engineering disciplines" (Wie koordiniere ich die verschiedenen technischen Disziplinen bei der Konstruktion?) von Lifecycle Insights zeigt Potenziale auf:

  • Effizientere Konstruktionen durch bessere Koordinierung zwischen den verschiedenen Bereichen der mechanischen Konstruktion;
  • Verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Konstruktionsbereichen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden;
  • Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden in Echtzeit mit den aktuellsten Daten;
  • Nutzung einer sicheren, präzisen und zentralen Datenquelle für bereichsübergreifende Konstruktionsinformationen in sämtlichen Phasen des Prozesses.

Zusammenarbeit in der Entwicklung mithilfe des digitalen Zwillings

Ein umfassender digitaler Zwilling ist eine exakte digitale Darstellung eines Produkts und dient als roter Faden zwischen allen an der Produktentwicklung Beteiligten, vom Entwurf über die Herstellung bis hin zu Wartung und Service.

Die Zusammenarbeit wird einfacher, wenn Konstrukteure aller Fachrichtungen, Zulieferer und Kunden auf der Grundlage von Echtzeitinformationen aus dem digitalen Zwilling zusammenarbeiten.

Unternehmen, die den digitalen Zwilling einsetzen, profitieren nahezu unmittelbar von den Vorteilen und stellen fest, dass sie eine bessere Produktentwicklung mit einer kürzeren Markteinführungszeit realisieren können.

Koordination von ECAD- und MCAD-Konstruktionen

Teams für die Produktentwicklung verwenden eine Reihe von MCAD- und ECAD-Softwaretools, um die Projekte zu realisieren.

Die Koordinierung dieser Dateien in E-Mails oder gemeinsam genutzten Laufwerken kann dazu führen, dass Informationen verloren gehen oder veraltet sind, und diese Dateitypen lassen sich nicht immer in andere Software konvertieren.

Eine moderne PLM-Lösung (Product Lifecycle Management) kann Entwürfe aus diesen verschiedenen CAD-Paketen verwalten und ermöglicht es den Konstrukteuren, Entwürfe zu visualisieren und sicherzustellen, dass alle mit denselben aktuellen Daten arbeiten.

Zusammenarbeit mit Kunden, Zulieferern und Partnern

Konstrukteure sind nicht die einzigen Personen, die an der Produktentwicklung beteiligt sind – Kunden, Lieferanten und nicht-technische Funktionen wie Marketing und Vertrieb sind ebenfalls involviert.

Wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und dieselben aktuellen Informationen nutzen können, verbessert dies den gesamten Entwicklungsprozess.

Wenn man sich bei Anforderungen, Konstruktionsdaten, Projektplänen und vielem mehr auf E-Mails stützen muss, wird das Ganze schnell unübersichtlich und kaum noch praktikabel.

Moderne PLM-Plattformen bieten hier Abhilfe, indem sie Informationen für Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens zugänglich machen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

SaaS-PLM-Lösungen für eine effizientere Zusammenarbeit bei der Entwicklung

Cloudbasierte SaaS-PLM-Lösungen bieten sowohl großen Unternehmen als auch kleinen und mittelständischen Betrieben zahlreiche Vorteile:

  • Effizienz: Maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Bedürfnisse
  • Produktivität: Genaue Kenntnis der Arbeitsabläufe im Unternehmen
  • Schnelle Implementierung: Sofortiger Zugriff über einen Browser
  • Verteilte Gesamtbetriebskosten: Mit Abonnements sparen Sie sich umfangreiche technologische Vorlaufinvestitionen
  • Erweiterte Zusammenarbeit: Eingaben sind sowohl von internen wie externen Beteiligten möglich
  • Sicherheit: Das geistige Eigentum verbleibt im Unternehmen

Mit einer SaaS-PLM-Lösung erhalten alle an der Produktentwicklung Beteiligten schnellen und einfachen Zugriff auf die benötigten Daten – und das mit wenig oder gar keiner Unterstützung durch die IT-Abteilung.

SaaS-PLM in der Cloud kostenlos testen

Erkunden Sie Teamcenter X und melden Sie sich für die kostenlose Testversion an, um zu erfahren, wie Sie schnell und kosteneffizient die bereichsübergreifende Entwicklungsproduktivität steigern und die Produktinnovation fördern können.


Teilen

Verwandte Ressourcen

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.