SoC design teams are tasked with completing full system-level verification prior to creating expensive production masks. That means thoroughly vetting all hardware blocks, all interactions between those blocks and all of the purpose-built software created for the end application – all before the chip is even built. While emulators and desktop prototype boards are two well-known participants in this verification, enterprise prototypes have also gained signification relevance.

While simulation dominates in the early stages of a design, its utility is limited to circuit blocks due to performance. Once full-chip verification begins, greater speed is needed to handle the enormous number of tests required to provide full coverage. Emulation has taken on the bulk of this burden, while desktop prototype units have primarily helped software developers to prove out their application code.

Sdílení

Související zdroje informací

Efektivní správa produktových dat zlepšuje výkonnost v oblasti vývoje výrobků
E-book

Efektivní správa produktových dat zlepšuje výkonnost v oblasti vývoje výrobků

Přečtěte si tuto e-knihu a zjistěte, jaké jsou osvědčené postupy v rámci systému PDM ve společnostech, které se studie zúčastnily. Tyto společnosti se věnují návrhu výrobků, inženýringu a/nebo výrobě.

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání
E-book

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

Průzkum hlavních výzev vedoucích pracovníků v inženýrství – uspokojení požadavků (53 %) a plnění termínů dodání (45 %) – s tím si tato e-kniha ...