信息图
借助 PLM 软件的强大功能为电池机器提供动力
产品生命周期管理(PLM)软件可以帮助电池制造商克服这些挑战,并在这个不断增长的市场中取得成功。
电动汽车电池趋势
全球对电池的需求预计将从 2020 年的 185 GWh 增加到 2030 年的 2,000 GWh 以上。这一大幅增长主要是由于交通/运输电气化造成的。这种增长是由几个因素推动的,包括政府激励措施、电池成本下降和电动汽车性能的提高。
随着电动汽车电池需求的增长,电池制造商面临着一些挑战,包括更快的开发和生产,以及需要满足超级工厂的需求并在全球市场上保持竞争力。
PLM 解决方案
电池制造商面临的最大挑战之一是需要快速开发和生产能够满足电动汽车制造商高要求的新机器。PLM 软件可助您一臂之力。PLM 提供了一个单一平台,用于管理产品生命周期的各个方面,从设计和工程到制造和服务。
借助 SaaS PLM 的灵活性交付创新的电池机器
SaaS PLM 是一款功能强大的工具,可以帮助电池制造商更快、更高效地将创新产品推向市场。凭借其卓越的数据安全性、更低的总体业务成本和更大的灵活性,SaaS PLM 是当今竞争激烈的市场中电池制造商的理想解决方案。
Teamcenter X 是电池制造商在 SaaS PLM 中的优选方案。了解如何利用 SaaS PLM 的灵活性交付创新型电池机器。